This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:11系列 x 119 (并联)

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443524/tps923654-11-series-x-119-in-parallel

器件型号:TPS923654

工具与软件:

1、需要升压器恒流电路方案,要求如下:输入电压为15V-24VDC,通过 PWM 调节亮度,驱动11系列× 119并联 LED 灯组,LED 灯组最大电流为20mA× 119=2.38A,电压为33V;您推荐什么解决方案?
2.我们现在使用 TPS923654方案:
2.1如果最大电流设置为1.0A/且 PWM 占空比为100%、则当输入电压在15V-24VDC 范围内时、最大输出电流可恒定在1.0A。
2.2、如果最大电流设置为2.0A/且 PWM 占空比为100%、则在15V-24VDC 的输入电压范围内、最大输出电流将跟随输入电压的变化大小而变化、如输入15VDC 电压-输出电流只能达到1.5A、输入24VDC 电压-输出点电流可达到1.83A;我想问为什么无法设置最大恒流2.0A 输出?
2.3、我想问当输入电压在15V-24VDC 范围内变化时、TPS923654方案是否能够满足我们 LED 灯组的电气参数要求?

谢谢

e2e.ti.com/.../LED_2D00_SCH_2D00_V2.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    TPS923654使用哪种拓扑? 升压或降压/升压拓扑?

    [报价 USERID="629853" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443524/tps923654-11-series-x-119-in-parallel "]2.1如果最大电流设置为1.0A/且 PWM 占空比为100%、则当输入电压在15V-24VDC 范围内时、最大输出电流可恒定在1.0A。
    2.2、如果最大电流设置为2.0A/且 PWM 占空比为100%、在15V-24VDC 的输入电压范围内、最大输出电流将跟随输入电压变化的大小、如输入15VDC 电压-输出电流只能达到1.5A、输入24VDC 电压-输出点电流可达到1.83A;我想问为什么无法设置最大恒流2.0A 输出?

    您能否展示您的原理图来帮助我了解这里发生了什么情况? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    [报价 userid="629853" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443524/tps923654-11-series-x-119-in-parallel ]2.3、我想问一下当输入电压在15V-24VDC 范围内变化时、TPS923654方案是否能够满足我们 LED 灯组的电气参数要求?

    1个 TPS923654很难使用 由于散热问题、DMTR 在升压拓扑中可在 Vin = 15V、Vout = 33V、I_OUT = 2.38A 的应用条件下工作。 您可能需要并联2个 TPS923654DMTR / TPS923654DRRR 以实现这一点(每个将输出2.38A/2 = 1.19A)。 请参阅下面的图示来了解如何实现这一点-   

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS923654DMTR-V2.0.pdf

    • TPS923654使用哪种拓扑? 升压或降压/升压拓扑?

    >>> 升压拓扑。

    • 请参阅原理图:TPS923654DMTR V2.0.pdf
    • 您可能需要并联2个 TPS923654DMTR/TPS923654DRRR (每个将输出2.38A/2 = 1.19A)

    >>> 好的、我们将根据您提供的解决方案进行调试和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    抱歉。 我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    1个 TPS923654很难使用 由于散热问题、DMTR 在升压拓扑中可在 Vin = 15V、Vout = 33V、I_OUT = 2.38A 的应用条件下工作。 您可能需要并联2个 TPS923654DMTR / TPS923654DRRR 以实现这一点(每个将输出2.38A/2 = 1.19A)。 请参阅下面的图示、了解如何实现此目的-  [/报价]

    请遵循以上意见。

    顺便说一下、我先快速看一下您的原理图。 您需要更正一些内容(与上述问题无关)、例如 OVP 电阻分压器、VCC 电容器(建议此处为1uF)和 CSP/N 元件。 请仔细查看 此处的常见问题 解答-[常见问题解答] TPS922055/TPS922054/TPS922053/TPS922052 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

    此致、

    Steven