This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:关于 TPS92640的 OCP 设计

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438314/tps92640-about-the-ocp-design-of-tps92640

器件型号:TPS92640

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)负责人。

请告诉我如何计算 TPS92640的 OCP。

我想检查 OCP 电流设计值。    

但是、我无法理解如何根据数据表的第7.3.11节中的说明计算 OCP。

请确认并回答。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    在高侧 FET (从 SW 到 VIN)上检测1.28V (室温下 VIN = 85V)的峰值电流限值。 因此、如果您不想触发过流保护、则应将高侧 FET 的 V_DS 始终保持在1.28V 以下。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San

    感谢您的 及时回复。

    我无法理解目录中的特定 OCP 值。

    请告诉我计算 OCP 的具体方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438314/tps92640-about-the-ocp-design-of-tps92640/5515712 #5515712"]因此、如果您不想触发过流保护、则应将高侧 FET 的 V_DS 始终保持在1.28V 以下。

    为详细起见、您需要将高侧 FET 的最大 V_DS 保持在1.28V 以下、可通过(I_LED + 0.5 * I_L_RIPPLE)* R_DS (on)进行估算。 对于开关期间可能发生的振铃、应在此处留出一些裕量。 这些参数的含义如下所示:

    • I_LED =平均 LED 电流
    • I_L_RIPPLE =峰峰值电感器电流纹波
    • R_DS (on)=高侧 FET 的导通电阻

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San

    感谢您的 及时回复。

    我还有其他事情。

    如果我想使用您提供的计算公式直接计算 OCP 电流值、以下计算方法是否正确?

    I_LED OCP =(1.28/R_DS (on))- 0.5 * I_L_RIPPLE

    此致

    Arakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arakawa-San、

    有。 您可以使用这种方法估算最大 LED 电流。 对于 FET 开关期间可能发生的电压振铃、应在此处留出一些裕量。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven San

    感谢您的 及时回复。

    根据您提供的公式、我计算了设计下电源的 OCP、如下所示。 

    L 100 μH μ A
    平均分量 49.63. V.
    VOUT 测试点 47.14. V.
    1.956. μs μ A
    ΔILED μ A 0.048704
    I_L_ripple 0.048704 峰-峰值
    R_DS (接通)   0.021 Ω μ A
    VD-s OVP 1.28. V.
    已盘绕 60.928 a.
    因此、计算得出的 OCP 值为60A、显著超过了 FET 元件额定值。 
    我认为计算结果不正确、因为器件在达到 OCP 电流值之前损坏。 
    如果计算方法中有任何错误、请告知我。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arakawa-San、

    随着 FET 在开关期间变得热量增加、其 R_DS (on)将增大。 因此 OCP 值 会更低。

    根据我对大多数常见应用的经验、考虑到 VIN 和 SW 引脚上可能的振铃/噪声、最好将 LED 电流保持小于 计算出的 OCP 值的1/10。

    此致、

    Steven