This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:芯片原理图检查和其他问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447042/tps2117-chip-schematic-check-and-other-issues

器件型号:TPS2117

工具与软件:

请确认电路是否有任何问题。 我暂时还没有将 ST 连接到我们的平台



此外、由于我们还需要与手动模式兼容、因此我想确认如何在手动模式下连接 MODE 引脚



PR1的分压为100K-75K



默认电压最高为4.35V



最低3.3V



根据您的规格、将手动模式与 PR1和 Vref 进行比较(1V)



当 VIN1和 VIN2都大于1.6V 时、PR1≥Vref 为 VIN1输出、而<为 VIN2输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要优先级模式和手动模式。 我应该如何设计它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路正常。 现在电路的优先级模式。 对于手动模式、您还可以从 GPIO 控制 PR1。

    此致  

    Kunal Goel