This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:关于直流/直流转换器应用手册或设计参考

Guru**** 2814265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446943/tps61289-regarding-dcdc-converter-application-note-or-design-reference

器件型号:TPS61289

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我需要一个具有可变输出(从反相到同相)的直流/直流转换器、  

即可以在-10V 至+10V 范围内调节输出电压  

请参阅以下规格;

1、输入电压:15至20伏特

2.输出电压:-10伏至+10伏的可变输出电压

3、额定功率:近100瓦

您能否建议是否有任何类似的 TI 应用手册/参考设计可用?  

谢谢、此致、

CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    它之前似乎没有类似的应用。

    1.功率比较大、就像控制器或者 MCU 的解决方案。

    2.以下是两种解决方案:

    一种是 分别生成10V 和-10V 可变电压、并根据需要切换输出。

    另一种 是首先生成-10V 电源轨、然后使用-10V 作为新降压器件的"GND"、该 降压器件从20+10V 输入生成(20V 至0V、即10V 至-10V、请参阅 GND)。

    使用 MCU 和变压器(可能是逆变器?)时有其他解决方案。

    我将 联系 Buck 团队获取更多建议。

    期待 从您那里获得更多想法。

    此致、

    Fergus