This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446072/lp2985-lp2985

器件型号:LP2985

工具与软件:

您好!

在 LP2985-33DBVR 的数据表中、图6-34显示了接地引脚电流。 只想了解高接地引脚电流的影响是什么吗?  

谢谢

Madhurani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani:

    我不确定 "高接地引脚电流的影响"是什么意思、但我会尝试在下面进行解释:

    图6-34显示了对于旧芯片、LDO 的接地引脚电流(也称为静态电流)随环境温度的变化(不同线迹对应于不同的负载电流、其值显示)。 图6-35展示了新芯片的相同信息。 我们注意到接地电流随负载电流的增加而增加。 当 GND 电流(占负载电流的百分比)增加时、LDO 的效率会降低、因为该电流必须来自输入电流。

    我希望这对您有所帮助。

    Ishaan