This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:在相同封装下具有更高的电压

Guru**** 2810115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LMR51606, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446074/lmr51606-higher-voltage-with-same-package

器件型号:LMR51606
主题中讨论的其他器件: LMR38010、LMR38020

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有 LMR51606类似 tp 80V 或100V 更高电压的产品? 我的客户想要这样的产品、他们说 SILGERY 有这样的产品。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    您可以看到 LMR38010/LMR38020。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR38010采用 SOIC-8封装。 而不是 SOT23。 我们是否有计划生产相同封装的产品? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    目前我们的产品系列中未提供该产品、但可能会出现问题。 不幸的是、我们不能通过公开论坛进行讨论。  

    谢谢!

    Richard