This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:运行期间双向电流变化

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446375/lm5171-bidirectional-current-flow-change-during-operation

器件型号:LM5171

工具与软件:

团队成员、您好!

该器件在运行期间可以改变输出电流的方向吗?
我想在运行期间更改 DIRx 引脚的状态。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    在运行期间切换 DIRx 是可以的。 您可以在数据表的第6节中找到更详细的说明 .3.5.2方向命令(DIR1和 DIR2)。

    您还可以通过控制 ISET 来改变方向。 数据表第1页显示了波形。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng-San:

    感谢您快速回答!

    我想知道、如果我想仅使用 ISET 引脚控制方向、应该如何配置 DIRx 引脚? (高电平还是低电平?)
    我要将 LM5171用于双向降压配置。

    此外、是否可以在没有外部信号的情况下使用此器件来控制电流方向?
    理想情况下、我希望器件检测负载电流的方向并适应配置。

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许启生

    您可以设置 DIR=1 (降压模式)。 在这种情况下、当 ISET>1V 时、电流为正(降压模式); 当 ISET<1V 时、电流为负(升压模式);  

    则需要使用外部环路来调节电流。 当 DIR=1时、选择 LV 误差放大器。

    例如、将降压输出电压设置为12V、当负载电流改变方向时、电感器电流也会改变方向、以使12V 稳定。

    此致、

    Feng