This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21:50mV 阶跃问题

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446475/tps7a21-50mv-step-question

器件型号:TPS7A21
主题中讨论的其他器件: TLV758P

工具与软件:

嗨、团队:

由于反馈环路在内部、TPS7A21如何支持50mV 的输出电压阶跃?

如果客户想要在2.8V 至3.3V 的范围内以50mV 的阶跃调整输出电压(例如2.85V 2.9V、2.95V)、我们如何使用 TPS7A21?解决方案来提供支持

我们是否有任何其他 LDO 可以满足以下要求?

采用最大500mA 电流的2.8V-5.5V 可调输出电压、X2SON 或 DSBGA 封装。

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、  

    客户是否希望以50mV 的阶跃动态更改输出电压、还是希望在2.8V 和3.3V 之间切换?

    如果客户想使用同一个 LDO 产生不同的输出电压、则需要使用 TLV758P 等可调节输出器件、因为正如您所提到的 、TPS7A21反馈环路是内部的、使其成为固定输出器件。

    我们没有任何采用 X2SON 或 DSBGA 封装的500mA 可调节输出器件、因此采用2x2 WSON 封装的 TLV758P 将是下一个最佳选择。  

    BR、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户是希望以50mV 的阶跃动态更改输出电压、还是希望在2.8V 与3.3V 之间切换?

    客户需要进行测试、以在其应用中找到最合适的输出电压。 因此、它们可能需要固定2.85V 输出或固定2.9V 输出、范围是2.8V 至3.3V、这意味着它也可以是3.0V、3.05V。

    TPS7A21是否可以这么做?μ A

    此外、我仍然不明白什么是50mV 阶跃、因为它具有固定的输出电压。

    谢谢你

    Yishan Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、  

    这意味着 TPS7A21有可能以50mV 的阶跃输出固定电压。  

    我会给您发送一封包含更多信息的电子邮件。

    BR、

    -Jimmy