This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:ADC 精度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446607/bq25713-adc-accuracy

器件型号:BQ25713

工具与软件:

您好!

我们的客户有关于 ADC 中内置的 BQ25713转换精度的问题。

尽管我们知道数据表中的 ADC 性能、但您能否告诉他如何通过内置 ADC 准确测量输入数据电压或电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    除 LSB 分辨率外、以下规格适用。  

    •  ±1%输入/充电电压监控
    •  ±2%输入/充电电流监测
    •  ±4%功率监控器

    此致、

    老虎