This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C25:Webench 仿真

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442537/tps546c25-webench-simulation

器件型号:TPS546C25

工具与软件:

我阅读了相关主题。
该线程说"TPS546C25将在2025年5月 WebBench 上受支持"。

但我现在想使用 TPS546C25设计我们的产品。
可以支持我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当我们发布器件时、WEBENCH 将会发布、  

    您需要的支持是什么? Sch 审核?  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要根据我们的设计要求获得推荐的电路和 BOM 列表。
    我们的设计要求假设满足以下条件:
    ①Vin = 11.5V-12.5V (标称值为12V)
    ②Vout = 0.825V-0.875V 标称0.85 (FPGA 逻辑电源)
    ③Iout = MAX20A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tahar 和 David 是感恩节美国假期的一员。 回复将于下周发布。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimada-San、  

    是的、我可以创建推荐的电路。   我将在星期五给您发送。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimada-San、

    以下是使用内部反馈分压器和0.85V VSEL 引脚搭接设置的0.85V 示例原理图。   

    产品说明书提供了一个 PCB 布局示例

    如果需要调节到0.825V 或0.875V、则外部反馈分压器可能是更好的选择。    

    外部分压器配置会增加外部分压器、MSEL1和 MSEL2电阻值会发生变化。  

    除非通过 PMBus 进行更改、否则内部默认基准电压为0.4V。    

    0.875V 电压的电阻分压器 对于低侧电阻器为10k Ω、对于高侧电阻器为11.8k Ω。