请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74901 工具与软件:
您好!!
使用了 TI webench 电源设计器来设计采用 TPS74901的3.3V 至2.5V LDO。
为什么电路输出显示使能引脚通过电容器连接到地。
在 webench 中选择的设置:
Vin (最小值和最大值)= 3.3V
Vout (最小值和最大值)= 2.5V
最大输出电流= 2A
在设计考虑中选择了"最大效率"选项
谢谢!!