This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60学习周期更新状态在最终弛豫后不会变为0x06

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437144/bq40z60-bq40z60-learning-cycle-update-status-doesn-t-change-to-0x06-after-final-relax

器件型号:BQ40Z60
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

您好!

在 BQ40Z60上执行学习周期时、在最终静止后更新状态不会变为0x06。

日志记录显示在最终弛豫期间不会发生 QMax 更新。

我将日志记录附加到了这个帖子(分为三个文件)。 我还在每个学习周期阶段导出 gg 文件。 您能告诉我如何成功完成此学习周期吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../Learning-cycle-3.loge2e.ti.com/.../Registers-after-first-charge-and-relax.gg.csve2e.ti.com/.../Registers-after-first-discharge-and-relax.gg.csve2e.ti.com/.../Registers-after-the-last-relax.gg.csve2e.ti.com/.../Registers-before-learning-cycle.gg.csve2e.ti.com/.../Learning-cycle-1.loge2e.ti.com/.../2022.Learning-cycle-2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    感谢您共享这些文件、您能告诉我们在这个学习周期中是如何选择 chemID 的吗? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。 我使用了我们电池供应商建议的化学 ID。 我没有使用 GPCCHEM 工具。

    使用的电池是 Pansonic NCR18650B

    此致、

    Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    如果可能、请使用下面的 GPCCHEM 工具确认 chemID 选择。 如果没有正确的匹配、则电阻更新可能存在问题、其中器件会将更新状态从0x05推送到0x06。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    我将使用 GPCCHEM 工具来验证化学成分 、 完成后会立即重新开始此操作。

    此致、

    Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    感谢您的更新。 请在收到结果时告知我们。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    我使用化学 ID 工具、并收到化学 ID 278 (最佳匹配)、偏差为1.06%。

    我在学习周期中使用的化学 ID 2100也会包含在工具输出列表中。 该 Id 的偏差为1.82%。

    将化学 ID 更改为278是否会使学习周期成功或差异不显著?

    此致、
    Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    感谢您的确认。 在日志文件中、似乎出现了适当的电阻更新、但没有发生 QMax 更新。 造成这种情况的典型原因如下所示:

    基于此、温度和电压看起来正常。 您可以检查待机电流是否在放松时影响电芯吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    在放松时、没有电流从电池组流出。

    我注意到启用了电芯对称、并且日志记录显示系统已在放松的同时平衡电芯。 这是否会导致不进行 QMax 更新? 尽管进行了平衡、但第一次 QMax 更新仍然成功。

    此致、

    Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    是否可以在禁用电芯均衡的情况下尝试学习周期?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    我在禁用电芯平衡的情况下执行了另一个学习周期(Settings -> Balancing Configuration -> CB and CBR set 为0)。
    很遗憾、学习周期结束时的 updata 状态保持为0x05、而不会变为0x06。

    您是否可以检查日志记录是否存在异常情况?

    此致、
    Svenn

    e2e.ti.com/.../8055.Registers-after-first-charge-and-relax.gg.csve2e.ti.com/.../8055.Registers-after-first-discharge-and-relax.gg.csve2e.ti.com/.../8055.Registers-after-the-last-relax.gg.csve2e.ti.com/.../2678.Registers-before-learning-cycle.gg.csve2e.ti.com/.../2678.Learning-cycle-1.loge2e.ti.com/.../6076.Learning-cycle-2.loge2e.ti.com/.../8055.Registers-after-first-charge-and-relax.gg.csve2e.ti.com/.../7450.Learning-cycle-3.loge2e.ti.com/.../8055.Registers-after-first-discharge-and-relax.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    我在 Learning Cycle 3.log 中看到、放电后的大部分休息后都会触发 CUV 保护。 如果可能、您能否调整此保护的阈值或更大的放电量、以查看这种保护是否阻止通过 QMax 计算?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    CUV 确实会被触发以阻止电池组放电至每节电池2、5V 以下。 您能解释一下我必须将哪些阈值更改为哪个值吗? 那么、直至我需要怎样的电压放电、以及如何在未触发 CUV 保护的情况下停止放电?

    要进行正确的 QMax 计算、它需要满足哪些实际条件? 本文档未对平衡和 CUV 保护做任何规定。 文件中是否包含它必须满足的其他条件?

    此致、
    Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本周是美国的假期、下周我们将与您联系。

    此致、

    TI BGP 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我重复学习循环。 这次 我确保 CUV 事件直接恢复。 此外、终端电压设置为10500mV 而不是10000mV、以确保电池组电压降至终止电压以下。

    在最终弛豫后、更新状态仍保持在0x05、而不是0x06。 您将找到附加的新日志文件。

    请告诉我们还有什么阻止更新状态发生变化。

    此致、
    Svenn
    e2e.ti.com/.../7183.Learning-cycle-1.loge2e.ti.com/.../0830.Learning-cycle-2.loge2e.ti.com/.../8357.Registers-after-first-charge-and-relax.gg.csve2e.ti.com/.../8357.Registers-after-first-discharge-and-relax.gg.csve2e.ti.com/.../8357.Learning-cycle-3.loge2e.ti.com/.../8738.Registers-before-learning-cycle.gg.csve2e.ti.com/.../2553.Registers-after-the-last-relax.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    感谢您的确认。 在这种情况下、VOK、REST 和所有与 QMax 更新相关的其他位都正常运行。 是否已在任何其他装置上尝试过此操作以查看是否存在问题? 另外、是否已按照此测试顺序将.srec 重新编程到器件中?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    该文件已在多个电池组上进行编程、但仍然出现故障。 在启动学习周期之前对.srec 文件进行编程、并且在学习周期中未进行更改。

    您还能回答我们之前的问题吗?

    CUV 确实会被触发以阻止电池组放电至每节电池2、5V 以下。 您能解释一下我必须将哪些阈值更改为哪个值吗? 那么、直至我需要怎样的电压放电、以及如何在未触发 CUV 保护的情况下停止放电?

    要进行正确的 QMax 计算、它需要满足哪些实际条件? 本文档未对平衡和 CUV 保护做任何规定。 文件中是否包含它必须满足的其他条件?

    此致、

    Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    该 CUV 确实被触发以阻止电池组放电至每节电池2、5V 以下。 您能解释一下我必须将哪些阈值更改为哪个值吗? 那么、直到我需要怎样的电压放电以及如何在未触发 CUV 保护的情况下停止放电?

    当电压达到 Term Voltage 时、应停止放电。 可以根据单个电芯的电压或整个电池组的电压对其进行配置。  

    为了正确计算 QMax 需要满足的实际条件是什么? 本文档未对平衡和 CUV 保护做任何规定。 是否需要满足文档中没有的其他条件?

    为了使监测计能够获得适当的 OCV 测量值、电池必须处于完全放松状态、而电压没有任何移动、因此我为什么要查看电池平衡是否在放松期间引起了足够大的变化、从而使其不合格。  

    为了使监测计更新 Qmax、它需要两次 OCV 测量值、一次在充电或放电之前、一次在之后。 在这种情况下、它是在正确放电前获得测量值、因为 Qmax 在该处更新。 其次是产生问题的地方。 在 VOK 在放松期间被清除的情况下、这表明监测计正在进行 OCV 测量以进行 QMax 更新、但我认为它不符合要求、不会更新 QMax。  

    通常、我们建议在此期间也使用 C/5放电率。 是否测试了任何其他放电率?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    感谢您的解释。

    [报价 userid="567157" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437144/bq40z60-bq40z60-learning-cycle-update-status-doesn-t-change-to-0x06-after-final-relax/5547085 #5547085"]当电压达到项 Voltage 时、这应该会停止放电。 可以根据单个电芯的电压或整个电池组的电压对其进行配置。  [报价]

    因此、如果我理解正确、我应该使用术语 Voltage (在 Gas Gauging 中、IT Cfg)使 BQ40Z60停止放电、而不是 CUV 电压? 如果是、如何正确设置? 我应该设置哪些寄存器、对应哪个值?

    [报价 userid="567157" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437144/bq40z60-bq40z60-learning-cycle-update-status-doesn-t-change-to-0x06-after-final-relax/5547085 #5547085"]通常情况下、我们建议在此期间也使用 C/5放电率。 是否测试过任何其他放电率?[/QUOT]

    我没有测试其他放电率。 您建议的电流是多少? 所有测试均在 C/6下执行。

    此致、
    Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    [报价 userid="557140" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437144/bq40z60-bq40z60-learning-cycle-update-status-doesn-t-change-to-0x06-after-final-relax/5548662 #5548662"]因此、如果我理解正确、我应该使用术语 Voltage (在 Gas Gauging 中、是 IT Cfg)让 BQ40Z60停止放电、而不是 CUV 电压? 如果是、如何正确设置? 我应该设置哪些寄存器以及设置为哪个值?

    是的。 Term Voltage 通常设置为希望应用程序停止放电的位置、而 CUV 设置为希望触发保护的位置。 CUV 通常设置为略低于 Term Voltage。

    我没有使用其他放电率进行测试。 您建议的电流是多少? 所有测试均在 C/6下执行。

    请尝试 C/5或稍高的价格。

    此致、

    Anthony