This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:支持的 LED 数量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446190/bq41z50-number-of-leds-supported

器件型号:BQ41Z50

工具与软件:

你(们)好

在数据后跟(slusfb5)中、BQ41z50支持多达3个 LED 显示。

但参考手册(sluucp8)第8.2章、其中提到了5个 LED 显示屏和五个用于设置阈值的寄存器。

我无法将五个 LED 连接到 BQ。

所连接 LED 的限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我相信它只有三个,过去我们使用 charlieplexing 允许一个5 LED 显示器,但这已经从这个设备上删除。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    这对我来说不是一个好消息。 总之是否有修复文档的计划? 我想我发现更多的东西没有完全描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我要把这个问题交给我们的团队来解决。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Anthony