This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何用于系统侧实现以及如何连接仅暴露 HDQ 接口的电池组。

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQEVSW, BQ40Z50, BQ2050H, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419830/bq40z50-how-to-use-for-system-side-implementation-and-interfacing-with-battery-pack-with-only-hdq-interface-exposed

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ2050HBQ34Z950、BQ40Z60 BQSTUDIOGPCCHEM、EV2400bq20z65BQMTESTER、BQEVSW

工具与软件:

您好!  

我正在将 BQ40z50作为我设计中的一种可能的电池电量监测计进行评估。  实际上、BQ2050H 完全适合我们的用途、但温度额定值不符合我们的标准、而且 BQ40z50列为此产品的最新版本。  我有一个拆卸电池组、它仅外露3条线路、即+、-和 HDQ。 我相信此电池组包含 BQ34z950、但设计人员仅暴露 HDQ 接口。 我正在尝试结论 BQ40z50是否适合主机侧电池电量监测计设计、我认为它似乎适合电池和系统侧(因为先前的型号40z60同时被列为实现...) 不过、我有一些问题。  

  • 如果未使用 VC1、该怎么办? 数据表未指定。  
  • 如何处理 SMBus 线路? 这可以 连接到主机还是要连接到电池? BQ40z50是否能够仅使用 Impedance Track 算法的结果实施 SMBus 协议?

感谢您能够提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    如果未使用 VC1该怎么办? 数据表未指定。  [报价]

    VC1是电池组中最小正电芯的连接。 该引脚需要在所有应用中使用、因为如果只有一个电芯连接、则需要连接到 VC1。 您能更深入地介绍一下计划如何使用电量监测计吗?

    [quote userid="625261" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419830/bq40z50-how-to-use-for-system-side-implementation-and-interfacing-with-battery-pack-with-only-hdq-interface-exposed SMBus 线路该怎么办? 这可以 连接到主机还是要连接到电池? BQ40z50是否能够仅使用 Impedance Track 算法的结果实现 SMBus 协议?[/QUOT]

    应将 SMBus 线连接到主机、因为这将允许主机读取数据以及向电池电量监测计发送命令、也允许从电池电量监测计发送命令。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    关于 VC1、电量监测计将连接到主机系统并连接到可拆卸的电池组、电池组只有三个连接:+、-和 HDQ。 我们主要对 LED 显示特性感兴趣、但如果它不与电池组内部连接就能够完全运行、那么 SMBus 将是一个很大的增加。  

    电池组是外部的、具有一个只读 HDQ 接口、这是否会导致 SMBus 实现出现问题? 换而言之、监测计固件是否可以支持这种系统端或主机端实现?  

    非常感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的澄清。 我认为这可以在系统侧使用、但是如果在电芯断电和移除时没有执行某些程序、则电量监测计的计算可能会出现问题。 我们通常建议在电池组侧使用电量监测计、以便电量监测计可以与电芯保持连接、并持续跟踪测量值和数据、从而实现出色性能。

    如果电量监测计仅用于其 LED 功能、则它仍需要收集正确的测量值、例如 LED 将反映的 SOC。 使用测量仪表系统侧可能会有时降低 SOC 测量的精度。

    对于该设置、可拆卸电池组的+和-侧需要连接到 VC1和 BAT-。 要与电量监测计通信、主机需要能够与 SMBus 通信。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有澄清。 Anthony。  

    是否将+和-未连接到 SRP 和 SRN? 或者应+连接到 SRP 和 VC1、对于-?  

    此外、产品 bq40z60被列为系统端实施。  您是否会推荐该器件 、或者它是否具有降低精度的相同缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    +和-是否未连接到 SRP 和 SRN? 或者应+连接到 SRP 和 VC1、对于-?  [报价]

    如果+和-是与电池的直接连接、则需要将它们连接到 VC1和 BAT-。 SRP 和 SRN 是检测电阻的输入。 下面是 bq40z50 EVM 用户指南、其中包含可用作连接参考的原理图。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuav7 

    [报价 userid="625261" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419830/bq40z50-how-to-use-for-system-side-implementation-and-interfacing-with-battery-pack-with-only-hdq-interface-exposed/5444548 #5444548"]此外、产品 bq40z60列为系统端实施。  您是否会推荐该器件 、或者它是否具有与降低准确性相同的缺点?

    我认为 bq40z60使用 Impedance Track 算法、这通常是在进行系统端实施时会遇到这些难题的地方。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    非常感谢您的回答。 关于 VC1、数据表中关于此引脚的额定电压似乎有一些相互冲突的信息。 您能详细说明一下吗?

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉混淆、您能否指出数据表中的信息冲突处?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    很抱歉,我正在处理一些项目。  

    第7.1节下的第一个表列出了 VC1的最大额定电压 VSS + 8.5或 VSS + 30"、因此我们想知道基于什么是"OR"。  

    还有两个问题、抱歉、  

    在哪里可以找到 BQStudio 的稳定版本? 似乎只有 Beta 版可供下载。  

    我们有兴趣使用该芯片来驱动单个 tri 颜色的 LED、而不是使用3个或更多的 LED、该芯片是否可以支持共阳极或共阴极配置来实现该目的?  

    感谢您到目前为止提供的所有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第7.1节下的第一个表列出了 VC1的最大额定电压 VSS + 8.5或 VSS + 30"、因此我们想知道什么是基于的"或"。

    此信息参考了器件的绝对最大额定值。 我们建议遵循第7.3节中规定的建议最大额定值、以确保器件正常工作。 请参阅以下警告:

    在哪里可以找到 BQStudio 的稳定版本? 似乎只有 Beta 版可供下载。  [报价]

    bqStudio 测试下载提供了我们最新的版本、因此我们建议下载此版本。

    我们有兴趣使用此芯片来驱动单个 tri 色 LED、而不是3个或更多 LED、此芯片可以支持共阳极或共阴极配置来实现这一目的吗?

    我认为这应该与针对3个单独 LED 的设置方式类似、请参阅下面的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167559/faq-how-do-i-configure-the-gauge-to-drive-fewer-than-5-leds 

    此致、

    Anthony

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、这一切都很有帮助。  

    我们已经按照 EVM 用户指南中的步骤、将电子负载连接到 PACK +/-、电池连接到 VC1两端、我们将使用电阻器仿真3节电池。 我们能够与芯片通信并更新固件。 在 BQStudio 中、我们可以看到电压读数、但无法看到充电水平。 我附上了一个屏幕截图。  

    我们还遵循了指南中所述的校准过程、但未得到任何结果。 在我们测量 EVM 上电阻器的电压时、我们会看到它在零和一些小 mV 值之间波动、这有点太快以至于无法进行测量。 这听起来像是预期行为吗?  

    再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    这里的充电级别说明相对充电状态为0%、您能告诉我们 DA 配置当前设置的是什么吗? 由于只连接了一个电芯、这应该反映在 DA Configuration 中。

    此外、如果您正在尝试让电量监测计查看从电子负载流出的电流、则当前会设置[XDSG]和[XCHG]位、这将禁用充电和放电 FET。 通常、这是由尚未发送 FET_EN 命令或触发保护引起的。 请检查 SafetyStatus 和 PFStatus 寄存器以查看其中是否设置了任何内容。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    这是寄存器首页。  

    感谢您为我们介绍 DA 配置寄存器。 现在、我们看到充电水平为100%、尽管这不准确。

    我们所做的是、按照用户指南中所述、将我们的电池用作电源、将 VC 引脚用作100k Ω 的分压器、以模拟3节电池。 我们是否 应该在某个位置设置电池的最大/标称电压值? (在上面的屏幕截图中、它仅显示两个电池、因为我在设置 DA 配置时已切换了红色和绿色、在更新它以3个电池的值后、它能够准确地读取大约8V 的全电压、我们的电池的最大电压为12、标称电压大约为10)

    您能否详细说明 FET_EN 命令? 应自动还是手动发送?  

    感激之情、

    Layanne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Layanne:

    明白了、感谢您的澄清。

    [报价 userid="625261" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419830/bq40z50-how-to-use-for-system-side-implementation-and-interfacing-with-battery-pack-with-only-hdq-interface-exposed/5483025 #5483025"]感谢您引导我们使用 DA 配置寄存器。 现在、我们看到充电水平为100%、尽管这不准确。

    为了使充电水平变得准确、需要在器件中完成学习周期。 以下文档包含有关如何完成此操作的说明以及需要设置的参数:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua903 

    [报价 userid="625261" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419830/bq40z50-how-to-use-for-system-side-implementation-and-interfacing-with-battery-pack-with-only-hdq-interface-exposed/5483025 #5483025"]我们所做的就是按照用户指南所述、将我们的电池用作电源、将 VC 引脚用作100k Ω 的分压器、来模拟3节电池。 我们是否 应该在某个位置设置电池的最大/标称电压值? (在上面的屏幕截图中、它仅显示两个电池、因为我在设置 DA 配置时已切换了红色和绿色、在更新了它的值为3个电池后、它能够准确地读取大约8V 的完整电压、我们的电池的最大电压为12、标称电压约为10)

    电量监测计中有过压保护和参数、可设置以反映电芯的最大电压。 从充电角度来看、主要参数是有效的充电终止和完全充电参数、这些参数可以在下面的 TRM 的第4.6节和第4.7节中找到:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua43 

    您能否详细说明 FET_EN 命令? 应自动还是手动发送?  [报价]

    FET_EN 命令基于检测电阻器上的元件来控制电量计的充电和放电 FET。 如果观察到的电流大于 Chg Current Threshold、则 CHG FET 将变为活动状态、反之亦然、即 DSG Current Threshold 和 DSG FET。 这可以从 bqStudio 的命令侧发送:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    非常感谢您到目前为止提供的帮助。  

    由于这是系统侧配置、因此我们没有电池信息、必须先完成化学识别程序、然后才能启动学习周期。

    我想知道 由于我们无法直接访问电池、如何处理温度读数?  

    另外、我通读了 ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf 文档

    "本指南介绍了如何在不使用 TI EVM 或 TI bqStudio 软件的情况下获取所需的日志文件。" 此外、"一种简单的记录方法是利用 TI 的 bqStudio 软件实用程序 GPC Packager 来直接从 TI 电量监测计中读取数据。" 此 GPC 包装工具在哪里? 是否有描述如何获取日志文件的文档 或者会与 TI EVM 和 bqStudio?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Anthony、我取得了一些进展。  

    我想我可以从电池组上的 HDQ 接口读取温度信息、但在使用 bqStudio 以及2300和2400适配器模块从 HDQ 接口读取数据时遇到了一些问题。 bqStudio 不会自动检测连接的器件、但它以 bq40z50的方式工作、也不会检测到、当我从列表中选择器件时、会弹出一个消息、告诉我 bqstudio 不支持该器件。  

    不过、我还是找到了 GPC 封装程序工具、发现我们可以使用寄存器记录选项来收集数据。 那么、我唯一的问题与 GPCCHEM 工具所需的温度读数有关。 从电量计寄存器收集的值是否足够?如果不够、使用哪种最佳软件与 EV2300或 ev2400来读取 HDQ 通信线?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    [报价 userid="625261" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419830/bq40z50-how-to-use-for-system-side-implementation-and-interfacing-with-battery-pack-with-only-hdq-interface-exposed/5498517 #5498517"]我以为可以从电池组上的 HDQ 接口读取温度信息、但在使用 bqStudio 以及2300和2400适配器模块从 HDQ 接口读取数据时遇到了一些问题。 bqStudio 不会自动检测连接的器件、但它以 bq40z50的方式工作、也不会检测到、当我从列表中选择器件时、会弹出一个消息、告诉我 bqstudio 不支持该器件。  [报价]

    我对阅读 HDQ 接口的含义略有困惑、因为我不认为 BQ40z50支持 HDQ。 该器件应使用 SMBus 进行通信。 您能否详细介绍一下如何设置该电池组的通信?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、抱歉打断您一下、  

    我们正在评估用于主机端实施的电量监测计。 bq40z50将通过 SMBus 连接到我们的主机。 连接到我们的主机/电量监测计的电池组也有一个采用 HDQ API 的 TI Impedance Track 电量监测计。 为了确定用于此电池的学习周期的适当化合物 ID、我认为获取温度信息最准确的方法是从电池组的 HDQ 接口读取它、但我没有成功使用 EV2300或 EV2400从电池的 HDQ 读取数据。

    我的问题是如何读取电池的 HDQ、以及这是否有必要、或者监测计本身收集的温度数据对于 GPCCHEM 工具是否足够。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    好的、感谢您的澄清。 我相信 EV2400和 EV2300都能够使用 HDQ、而 HDQ 应该可通过 bqStudio 软件获得。 我在上面看到其中一个问题是 bqStudio 无法自动检测器件、您能不能发送指示您选择器件时显示的屏幕?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony 早上好、  

    我们将在电池上运行一些测试、并尝试通过实验测量充电项收尾电流、但此处是使用带有 bq40z50的 EV2400的屏幕。 此时会看到没有自动检测、同时还会收到一个弹出窗口、提示我选择的器件与软件不兼容。 当尝试从电池的 HDQ 中读取数据并且到达此屏幕时、我不确定要选择哪个器件、因为我不知道电池组中包含什么。 我已经尝试从列表中随机选择一些设备、但没有成功。  

    我还有一个关于学习周期的问题。 根据是系统电量监测计还是电池组侧电量监测计、更新状态存在一些差异。 由于 bq40z50是电池组侧电量监测计、但我们将其用于系统侧配置我们是否期望更新状态与电池组侧或系统侧的状态相匹配?

    此外、是否可以将电池送入、以便进行电池化合物 ID 测试?   

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    我们正在电池上运行一些测试、尝试通过实验测量充电项收尾电流、但这里是使用带有 bq40z50的 EV2400的屏幕。 您可能会看到它无法自动检测、我还会收到一个弹出窗口、告诉我我所选的器件与软件不兼容。

    感谢您共享这些文件。 如果底部的"Auto Detect Device"部分没有显示任何内容、这通常意味着器件没有正确上电并处于关断状态。 通过检查器件的 TS1引脚并查看发送脉冲的间隔、可以检查该器件。 请告知我们这是否可以进行测试。

    我还有一个与学习周期相关的问题。 根据是系统电量监测计还是电池组侧电量监测计、更新状态存在一些差异。 由于 bq40z50是电池组侧电量监测计、但我们将其用于系统侧配置我们是否期望更新状态与电池组侧或系统侧的状态相匹配?[/QUOT]

    无论在电池组端还是系统端、Update Status 都应以相同的方式移动。 如果可以共享日志文件、我们可以进一步研究这一点。

    此外、是否可以将电池送达以测试其 Chemistry ID?   [报价]

    通常、我们仅接受发送用于创建 chemID 的电池。 如果正在寻找是否存在 chemID 匹配的测试、则必须由客户完成。

    此致、

    Anthony

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    就自动检测电量计而言、通过在 PACK+和 PACK-之间连接电源、它可以自动检测、但不能自动检测芯片的唯一电源是电池。  

    我们被电池和充电器的问题阻止了一段时间、但现在我们几乎可以开始学习周期了。 我们已经识别了电池中的电池、遗憾的是化学物质 ID 数据库中没有匹配、这些电池也采用2P3S 配置、我不知道这是如何影响化学物质 ID 选择的。 我仍在尝试与电池组的 HDQ 通信线路进行通信、但到目前为止我还没有做好准备。 我无法打开 TS1引脚。 我还确定我们的电池具有 bq40z655电量监测计、但在可选部件列表中没有显示该电量监测计。 我暂时尝试 bq40z60、但我看到的是 bqstudio 无法检测到我是否连接到 EV2400上的 HDQ 端口、它会尝试使用 SMB 协议从芯片读取数据、然后报告故障。  

    需要说明的是、只要知道 BAT+不应该连接到 EV2400、我就将电池的 DQ 线路和接地连接到 EV2400。 我也在对电池施加一个小的负载。 如果我尝试刷新寄存器页面、Bqstudio 会报告"器件无确认"。  

    我感谢你提供的一切帮助。  

    此致!

    Layanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    我发现与 bq20z65相关的 BQEVSW (很抱歉、我之前的回复中有一个拼写错误、电池组中的芯片是 bq20z655)来自于高级 BQMTESTER 页面、并且已经更新为使用 EV2300的替代产品。 但是、当我尝试使用该软件时、仍然收到错误。 这里是一些错误的屏幕截图。  

    启动时:

    尝试在启动后读取数据闪存:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    。 我暂时尝试 bq40z60、但我看到的是 bqstudio 无法检测到我是否连接到 EV2400上的 HDQ 端口、它会尝试使用 SMB 协议从芯片读取数据、然后报告故障。  [报价]

    我认为这可能是由于 bq40z60和 bq20z655没有 HDQ 功能。 如果将它们连接到 EV2400 SMB 端口进行通信、bqStudio 通信是否存在任何问题?

    我还发现我们的电池具有一个 bq40z655电量监测计、但我没有在可选部件列表中看到该电量监测计。

    这可能是由于缺少 bqz 文件所致。 是否有任何其他计算机能够检测您周围的 bq20z655?

    此致、

    Anthony

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。  

    真有意思。 我们不制造此电池、因此我不具备 SMB 连接的详细信息或访问权限、我必须对此进行调查。 电池组中必须有另一个实现 HDQ 的芯片、因为制造商将 HDQ 定义为其通信规范。  

    遗憾的是、我们以前没有使用过此产品线的任何计算机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    理解、如果有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    我们即将开始学习周期、但热敏电阻存在一些问题。 他们报告了一些疯狂的价值观。  

    内部温度:64

    TS1温度:-343.4

    TS2温度:2108.9  

    等等  

    当我尝试使用室温进行校准时、收到一条错误消息、指出计算得出的温度校正超出范围。 这会干扰 CHG 和 DSG FET 的运行、因此我想知道我们应该怎么做、以及学习周期是否需要这样做?  

    感激之情、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    对于 TS1和 TS2、您能否确认使用哪种类型的热敏电阻、以及它们在25摄氏度时是否为10k Ω?  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、  

    我们仍在使用 EVM、因此我指的是 EVM 上的热敏电阻。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    很好理解、感谢您的确认。 您能否检查 TS1的导通性、并确保当电量监测计目前处于正常模式时、每1s 接收一次脉冲?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    EVM 坏了、我们购买了一个新的、它开箱即用、运行良好。 但是、现在我们正在考虑在我们的设计中添加一个微控制器、以便 直接从电池组读取状态。 我对数据表中的一些时序差异有一些疑问。  

    在 HDQ 基础应用手册"slua408a.pdf"中描述了诸如40z50等芯片的传统时序要求、如下所示

    而在40z50的数据表中、时序要求如下

    有一些相当大的差异,所以我希望澄清这种差异意味着什么。 到目前为止、根据 HDQ 通信基础知识文档中所述的时序要求、 我不能与电池包进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 sardonic,

    我不认为 bq40z50支持 HDQ 通信。 与 SMBus 通信时是否当前存在任何问题?

    此致、

    Anthony