This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:启动1S 电池充电时出现问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A, CSD17551Q3A, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443502/bq25713-problems-to-start-the-1s-battery-charge

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:CSD17551Q3A、、CSD25402Q3A

工具与软件:

您好!

我叫 Antonio、我的电路符合数据表和 EVM 指南中的所有规格。 我想为1S 电池充电、而我正在使用此寄存器:

  • MaxVoltageCharge REG_0x05/04:0X1068 (4.2V)
  • MaxChargeCurrent   REG_0x03/02:0X09C0 (2.5A)
  • MinSystemVoltage  REG_0x0D:0x0A (2.5V)
  • InputCurrent REG_0x0F/0E:0X6400  
  • 充电选项  REG_0x00:0x02

主要的问题是充电器不工作、我已经在 Vin = 10V 的情况下进行了测量:

CHG_OK = 3.3V

VBUS = 10V

ILIM_HI_Z = 2.24V

VDDA = 6.26V

VSYS = 3.64V

在我的电源中、我可以看到只使用了20 - 50 mA。  您能帮助找出问题所在吗? 我要尝试多种方法、但都无法正常工作。 另外、我在写入充电电流寄存器两分钟后、它变为0x00、为什么会出现这种情况?

此致、

Antonio López ñ o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio。

    您能否提供寄存器转储、这将显示状态寄存器、因此我需要所有寄存器。

    Unknown 说:
     您可以帮助我们找到问题的位置吗? 我要尝试多种方法、但都无法正常工作。 另外、在我写入充电电流寄存器两分钟后、它变为0x00、为什么会出现这种情况?

    这非常类似于看门狗计时器、您需要将其禁用或在每次复位之前继续写入充电电压/电流。

    此致、

    Christian。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我向您提供了我的寄存器转储:

    寄存器转储:
    
    0x0:0x2
    
    0x1:0x87
    
    0x2:0xC0
    
    0x3:0x9
    
    0x4:0x68
    
    0x5:0x10
    
    0x6:0x0
    
    0x7:0x0
    
    0x8:0x0
    
    0x9:0x0
    
    0xA:0x0
    
    0xB:0x18 
    0x22:0x0 
    0x23:0xA8
    
    0x24:0x0
    
    0x25:0x64
    
    0x26:0x0
    
    0x27:0x60
    
    0x28:0x0
    
    0x29:0x0
    
    0x2A:0x23
    
    0x2B:0x0
    
    0x2C:0x3
    
    0x2D:0x7
    
    0x2E:0x40
    
    0x2F:0x8A 

    正如您所说的、我禁用了看门狗、现在一直在运行、但仍未达到2.5A。可能问题在于我的原理图、我也将其附加到您:
    e2e.ti.com/.../Schematic-Capture.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这篇文章中检查了所需的组件:  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056344/faq-bq25730-faq-how-do-i-ensure-the-charger-schematic-is-satisfactory-is-there-a-schematic-checklist-for-ti-buck-boost-controllers-such-as-bq25700a-bq25703a-bq25708-bq25710-bq25713-bq25713b-bq25720-bq25723-bq25730-bq25731

    我注意到、我从接线柱中漏掉了电容器53、但我不知道是否有必要对单节电池进行充电。 此外、我使用了100 pF (原理图中的 C11)、它需要2.2 μ F (后文中的 C30)。 另外、我漏掉了连接到系统和系统的电容器 C48和 C49、这些是必需的、因为我只使用输出电压为电池充电(原理图中的 J6)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、寄存器转储不完整、以下是 其余 内容:

    寄存器转储:
    
    0x0:0x2
    
    0x1:0x87
    
    0x2:0xC0
    
    0x3:0x9
    
    0x4:0x68
    
    0x5:0x10
    
    0x6:0x0
    
    0x7:0x0
    
    0x8:0x0
    
    0x9:0x0
    
    0xA:0x0
    
    0xB:0x16
    
    0xC:0x0
    
    0xD:0xA
    
    0xE:0x0
    
    0xF:0x41
    
    0x10:0xFF
    
    0x11:0xFF
    
    0x12:0xFF
    
    0x13:0xFF
    
    0x14:0xFF
    
    0x15:0xFF
    
    0x16:0xFF
    
    0x17:0xFF
    
    0x18:0xFF
    
    0x19:0xFF 
    0x1A:0xFF
    
    0x1b:0xFF
    
    0x1C:0xFF
    
    0x1D:0xFF
    
    0x1E:0xFF
    
    0x1F:0xff
    
    0x20:0x8
    
    0x21:0x80
    
    0x22:0x80
    
    0x23:0xA8
    
    0x24:0x0
    
    0x25:0x41
    
    0x26:0x0
    
    0x27:0x6C
    
    0x28:0x0
    
    0x29:0x0
    
    0x2A:0x24
    
    0x2B:0x0
    
    0x2C:0x3
    
    0x2D:0x0
    
    0x2E:0x40
    
    0x2F:0x8A
    
    0x30:0x10
    
    0x31:0x2
    
    0x32:0x37
    
    0x33:0x2
    
    0x34:0x30
    
    0x35:0x0
    
    0x36:0x65
    
    0x37:0x4A
    
    0x38:0xA0
    
    0x39:0x81
    
    0x3A:0xFF
    
    0x3B:0xA0
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,没有诗。 快乐的假期,我会在这里等待你的返回。

    此致、

    Antonio López ñ o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在设计时使用了穿孔技术、即晶体管 Q1到 Q4  STP80NF03L-04 (Vgs = 10V)  而不是  CSD17551Q3A (Vgs=4.5V)。 BQ25713B 是否可能无法打开晶体管? EVM 的 Q7晶体管是  CSD25402Q3A (Vgs =-12V) 我使用的穿孔转换器是  IRF4905PBF (Vgs=±20V)。 REGN 电源为6V、这是真正的问题吗?

    我想电容器和电阻器不是问题、Rsr 是  OAR5-R010FI。

    我正在等待你的假期后的回应。

    此致、

    Antonio López ñ o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio、您好!

    寄存器0x20显示了 SYS_SHORT 的状态是"IN SYS SHORT"故障。 如果增加 MIN_SYS 电压并清除 REG0x20[3]= 0。 您是否仍然看到此问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了、但仍然无法正常工作。 我的晶体管或其他组件可能出错了。 仅获取50 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio、您好!  

    您在更改寄存器值后能否提供它? 您是否仍可以看到 寄存器0x20、以显示 SYS_SHORT 的状态是"In SYS Short"故障?

    我更改了它但仍然无法正常工作。 我的晶体管或其他组件可能出错了。 仅获得50 mA。

    尝试使用我们在 EVM 上使用的晶体管可能会很有价值。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 REG0x20为0x00h、这里是寄存器转储:

    0x0:0x2
    
    0x1:0x87
    
    0x2:0xC0
    
    0x3:0x9
    
    0x4:0x68
    
    0x5:0x10
    
    0x6:0x0
    
    0x7:0x0
    
    0x8:0x0
    
    0x9:0x0
    
    0xA:0x0
    
    0xB:0x18 
    0xC:0x0
    
    0xD:0xE
    
    0xE:0x0
    
    0xF:0x64
    
    0x10:0xFF
    
    0x11:0xFF
    
    0x12:0xFF
    
    0x13:0xFF
    
    0x14:0xFF
    
    0x15:0xFF
    
    0x16:0xFF
    
    0x17:0xFF
    
    0x18:0xFF 
    0x19:0xFF 
    0x1A:0xFF
    
    0x1b:0xFF
    
    0x1C:0xFF
    
    0x1D:0xFF
    
    0x1E:0xFF
    
    0x1F:0xff
    
    0x20:0x0
    
    0x21:0x84
    
    0x22:0x80
    
    0x23:0xA8
    
    0x24:0x0
    
    0x25:0x64
    
    0x26:0x0
    
    0x27:0x6A 
    0x28:0x0
    
    0x29:0x0
    
    0x2A:0x23
    
    0x2B:0x0
    
    0x2C:0x6
    
    0x2D:0xF
    
    0x2E:0x40
    
    0x2F:0x8A 
    0x30:0x10
    
    0x31:0x2
    
    0x32:0x37
    
    0x33:0x2
    
    0x34:0x30
    
    0x35:0x0
    
    0x36:0x65
    
    0x37:0x4A
    
    0x38:0xA0
    
    0x39:0x81
    
    0x3A:0xFF 
    0x3B:0xA0 

    寄存器都正确、对吧?

    可能是我的问题的关键。

    此致、

    Antonio López ñ o.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio。

    也许是我问题的关键所在。

    这是可能的、我认为下一步是更换这些 FET。

    此致、

    Christian