This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:FB_PG 引脚's 配置

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442764/tps7a96-the-fb_pg-pin-s-configuration

器件型号:TPS7A96

工具与软件:

您好、团队!

我查看了数据表、发现 FB_PG 引脚用于配置输出电流限值。

但我不需要电流限制。

能否将 PG 引脚悬空、并 在没有任何电阻器的情况下将 FB_PG 引脚直接连接到 Vin 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xingwitt:

    [quote userid="573544" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442764/tps7a96-the-fb_pg-pin-s-configuration 我可以将 PG 引脚悬空吗

    如果您不需要 PG 功能、则可以将其保持悬空。 请参阅数据表中的以下建议。

    [报价用户 id="573544" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442764/tps7a96-the-fb_pg-pin-s-configuration ]将  FB_PG 引脚直接连接到 Vin 引脚而无需任何电阻器[/QUOT]

    您无法执行此操作。 从数据表中的"绝对最大值"表可以看出、FB_PG 可以处理的最大电压为1.5V、并且在没有任何电阻器连接的情况下直接使用 Vin 将违反此规格并可能损坏器件。 您将需要配置一个合适的电流限制并使用它。 此外、您不能将 FB_PG 引脚悬空。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Bobby