This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:VIN=16V 和 VBAT=11.1V 时的效率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446678/bq24780s-efficiency-on-vin-16v-and-vbat-11-1v

器件型号:BQ24780S

工具与软件:

嗨、团队:

数据表中只显示20V 和12V 的输入电压、如果有16V 的输入电压、请与我分享?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hideki、

    遗憾的是、我们没有 VIN 为16V 时的效率数据。 但是、如果您提供您使用的充电电流、我可以在我们的 EVM 上测量该电流。

    此致、

    Christian。