This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无法通过 bq40z80与设计的定制电路板建立 SMBus 通信

Guru**** 2649615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446238/bq40z80-not-able-to-establish-smbus-communication-from-custom-designed-board-using-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

尝试与外部 MCU 通信。 已尝试按唤醒引脚、已在输出端获得电压、但在 MCU 中未检测到。 SMBus 引脚被上拉。
已尝试使用我们自己的定制 MCU 板、EVM 工作正常。
尝试将定制 MCU 与定制 bq40z80板结合使用、但无法检测到。
这可能是什么原因。
您可以亲自共享原理图、但不能在论坛上共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OverAgent712、

    您是否能够访问 EV2400和 BQstudio 以测试 EV2400是否适用于您的定制 bq40z80板。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Adrian、

    我记得它在使用前需要进行编程。 我也提出了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    听起来不错、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    当然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OverAgent、

    在其他一个打开的线程中发布任何其他问题。

    此致、

    Adrian