This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:需要 BQ25820EVM 的设计文件和姊妹器件信息

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, UCD3138, BQ25820EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447020/bq25820evm-need-design-files-for-bq25820evm-and-sister-device-information

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25820UCD3138、、 BQ25756

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 BQ25820进行设计。

我注意到、原理图和布局似乎来自 Altium。 是否能共享这些文件、从而使第一次修订版的开发板变得容易得多。

对于 UCD3138、文件是可用的、但是有很大的差异、所以想要上面提到的文件。

在设计方面、由于供应链方面的考虑、我们希望有一些选择。 是否存在几乎与 BQ2580功能相同的姊妹/上一代器件?甚至可能是 Altium 中的设计文件?

最后、如果我们需要调整设计或计算出的降额、这会很方便、是否有链接到 BQ25820EVM 的计算表

此致

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    [报价 userid="129315" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447020/bq25820evm-need-design-files-for-bq25820evm-and-sister-device-information 我注意到原理图和布局似乎来源于 Altium。 您是否能够共享这些文件、从而使第一次修订电路板变得容易得多。[/QUOT]

    我将通过电子邮件发送文件。

    [报价用户 id="129315" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447020/bq25820evm-need-design-files-for-bq25820evm-and-sister-device-information "]

    在设计方面、由于供应链方面的考虑、我们希望有一些选择。 是否存在几乎与 BQ2580功能相同的姊妹/上一代器件?甚至可能是 Altium 中的设计文件?

    [报价]

    这取决于您的要求以及您感兴趣的功能。

    您的输入电压是多少?

    您的电池电压是多少?

    您是否有系统负载?

    您是否需要主机控制器件(I2C/SMBus)或独立器件?

    cheng hao 说:
    最后、如果我们需要调整设计或计算降额、可以随时使用链接到 BQ25820EVM 的计算表

    您可以下载 BQ25756的设计计算器(与 BQ25820类似、只是它是不带直接电源路径的降压/升压充电器。:www.ti.com/.../

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件听起来很不错。

    输入电压为48V、可以选择更低的电压、如36V。 这来自 AC->DC 转换器。

    然后、我们使用降压充电转换器 BQ25820以28.8V 标称电压(最低24V、最高33.6V)为锂电池充电

    此后、我们拥有另一个降压转换器 LM5128、它将为系统负载提供稳定的电压。

    基本上、上述系统是交流 UPS、可以将输出电压设置为0V 到24V 范围内的任意值(电池低 SOC 期间的最小电压)

    系统负载的标称值为50W、有时高达160W、但仅持续10秒。

    离线转换器超过250W、以便 在4-5小时(1200Wh 电池)内为电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    根据您的要求、我认为 BQ25820将是您的理想充电器。 我们提供支持48V 输入电压的有限电池充电器。 我们拥有的其他可支持此高输入电压的充电器为降压/升压充电器。 由于您的设计不需要升压功能、因此您应该选择 BQ25820

    下面是我们所有其他电池充电器的列表:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    [quote userid="129315" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447020/bq25820evm-need-design-files-for-bq25820evm-and-sister-device-information 对于 UCD3138、文件是可用的、但有很大的差异、所以希望文件如上所述。

    我发送了 BQ25820的文件、如果您需要 UCD3138的文件、则需要创建请求这些文件的新帖子。

    此致、

    Christian。