This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:应用问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446838/bq40z50-r2-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

你(们)好

  请详细说明这8种负载模型及其适用的工作场景。 我无法从规格表中获得更多相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhong、

    是、使用负载选择0、1、2、3和7将根据电量监测计收集的当前或历史数据调整阻抗跟踪仿真。 使用的数据基于加载选择的名称。 对于大多数应用、我建议使用 LOAD SELECT 1、除非负载的放电率变化非常大、否则应该使用 LOAD SELECT 7。 负载选择4、5、6由用户决定、仅当负载分布是已知的恒定电流放电时才应使用该选项。

    此致、

    Adrian