This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQStudio 生成 Strange .gg.csv 文件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446836/bq76952evm-bqstudio-genereates-strange-gg-csv-file

器件型号:BQ76952EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76952

工具与软件:

我将使用 pyhon 开发一个小型参数加载器 、其中可读取 bqstudio 生成的.gg.csv 文件。

我看到由 bqstudio 生成的 gg.cvs 包含浮点值(针对在 BQ76952技术参考手册中定义为 I2的参数):

以下是 gg.csv 文件的解压:

"校准"、"温度"、"内部温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"CFETOFF 温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"DFETOFF 温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"ALERT 温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"TS1温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"TS2温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"TS3温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"HDQ 温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"DCHG 温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"温度"、"DDSG 温度偏移"、"0.0"、"°C"

在 TR 中、参数定义为 I1、单位为0.1C°。

那么我需要将浮点值除以0.1然后转换为 8位 int?
是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    bqStudio 将对某些设置进行一些转换。 对于您展示的特定图像、您是正确的。 如果您想了解器件实际看到的情况、您需要获取浮点值并将其除以0.1。

    此致、
    Alexis