This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:具有 BQ27421电量监测计的 BQ24232H 充电器产生4.34V 的电池充电电压

Guru**** 2814525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H, BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446605/bq24232h-bq24232h-charger-with-bq27421-fuel-gauge-is-producing-an-battery-charge-voltage-of-4-34-v

器件型号:BQ24232H
Thread 中讨论的其他器件: BQ24232

工具与软件:

我正在使用一个板、它的 BQ24232H 充电器配置如下:

R_ILIM = 5.1k  
R_ISET = 10k =充电电流应为~μ A 88mA
R_Iterm = 3.3k =终止电流应~9.96mA

r_tmr = 27.4k

EN2 =高电平
EN1 =低电平

VIN = V_BUS_USB

我发现通过 BQ27421 FG 测量的充电电压达到4.34伏左右、而我通过 DMM 和示波器进行了确认。

在电池充电的 Vbatt (reg)= 4.2V +-1%调节电压下、这怎么可能呢?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略这个问题-我将 BQ24232与 BQ24232H 版本混淆了-因此电压的差异。