This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:显示错误的电池百分比

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446702/bq40z80-showing-wrong-battery-percentage

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我们将 BQ40Z80用于6节电池配置。 目前、我们面临一个与电池电量百分比相关的问题。 我们已将终止电压设置为16,200mV。 根据我的理解、只要电池电压达到16,200mV (终止电压)、监测计就会显示0%。 但是、在我们的例子中、电量监测计在16,700mV 时显示为0%。 是否需要配置任何其他设置以确保仅在电池达到终止电压时才显示0%?



此外、我们需要在电池百分比达到0%时断开电池组与负载的连接。 当电池百分比达到0%时、是否有任何配置可使电池组与负载断开连接?

 

此致、

阿普尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    您是否能够提供显示此行为的日志文件?

    当达到此电压时、可以使用电芯欠压保护来关闭放电 FET。 这将阻止放电、但允许进行充电。

    此致、

    Adrian