This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:I2C SPI 示例代码请求

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448308/bq76972-i2c-spi-sample-code-request

器件型号:BQ76972
Thread 中讨论的其他器件: BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我注意到技术参考手册的第9.2和9.3节讨论了 BQ76972的 I2C 和 SPI。  我想知道客户是否也可以参考任何参考示例代码?

最佳 Rgds、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:  

    由于该器件是同一器件系列的一部分、并且具有 P2P 和软件兼容性、因此他们可以直接使用 BQ76952产品文件夹中的示例代码->设计和开发->软件开发-> SLUC701 -适用于 BQ769x2电池监控器的微控制器代码示例"

    此致!  

    -Luis Torres