This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:-移除交流电时的交流输入电源路径

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430954/bq25750---ac-in-power-path-on-ac-removal

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

我不需要 VSYS 升压模式、我只需要 VSYS 在移除交流电时转到 Vbat。 充电器当前设置为非主机控制。  

交流电移除时、充电器发生故障、并且仅在一秒钟内设置电池过流标志。  

预览附件20241028_194620.jpg

20241028_194620.jpg
4.1MB
尖峰是充电器跳闸的时刻。 该电池组为5S1P 锂离子电池组。  
是否应仅添加更多栅极电容/电阻? FET: AON6262E
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的配合

    我看不到随附的图片、原理图有点模糊。 您可以重新发送这些照片吗?

    您能告诉我系统的输入电压、输出电压、充电电流和最大系统电流吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12V。 输出电压为输入电压或 Vbat (12-21V (max))充电电流1.5A 最大系统电流约为1A 稳态。  

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6204.pastedimage1730264427344v2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 还没有看到充电器实际以1.5A 充电。 它通常以500mA 充电。  

    我似乎不能让图片上传到此处可见。   

    e2e.ti.com/.../PowerBoardSchmatic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您耐心等待。 我明天会回到你身边。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您给我提供了更清晰的原理图。 我正在浏览它、我有一些建议:

    • R3、R4、R9、R10需要是10欧姆电阻器。
    • 我建议确保 C1、C2、C11、C12为陶瓷电容器。
    • 为了使充电器保持稳定、我们建议 VSYS/VIN_PWREN 和 VBAT 上的电容至少为80uF。
    • 我建议将 RC 钳位器与 ICHG 和 ILIM_HIZ 电阻器并联安装。 我们建议这些电阻大于5k Ω 时执行此操作。

    由于最大 VIN 为20V、最大 VBAT 为21V、因此不需要栅极电阻器或栅极电容器。

    顺便说一下、在示波器图像中测量了什么?  我无法完全理解。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输入电压为12V、而不是20V。  

    C1、C2、C11、C12是陶瓷电容器。  

    对于80uF、我需要在 VSYS 添加更多内容? 但 Vbat 是可以的吗? 我不知道 VSYS/PWR_EN 是什么意思

    我可以在这里添加一个滤波器、您建议使用什么时间常数?  

    示波器在移除 VIN (AC)期间测量 CS 电阻器、电流从电池流出、通过 Q2/Q1流入 R2 (示波器击穿)、以保持 VSYS 不变。 (计算机)、即发生 Ibat OC 错误的时间点。  

    此外、我确实会不时出现 BAT_OV 错误。 80uF 是否有用? (Vbat 上已存在)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您对波形进行了澄清。 我计算出大约6A 电流流过 R2、这是在移除 VAC 且 BATFET 导通时正常的。 顺便说一下、您是如何在这里进行差动测量的?

    我认为、更有帮助的更改是确保 R3、R4、R9和 R10是10Ω 电阻器。 这可能是充电器发出 BAT_OV 错误的原因。

    VBAT 上的电容没有问题、但您需要输入检测电阻器 ACP 侧的40µF 电容。 此节点在原理图中标记为 VIN_PWREN。 我还建议在靠近开关 FET Q3的 VSYS 上安装一个小型陶瓷电容器。 这将有助于滤除高频噪声。

    更改这些电阻器是否可解决您的问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在电阻器上进行探测。 范围是浮动的。 将100欧姆电阻器转换为10欧姆电阻器?  

    这对 Bat OCP 有何帮助? 其阈值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    SRN/SRP 引脚测量流经检测电阻的电流、以确定电池电流。 芯片内部器件是在构建时考虑到10Ω 电阻器的。 我强烈建议将这些电阻器从100Ω 更改为10Ω。

    充电器通过测量 SRN 与 SRP 电阻器之间的电压差来触发 BAT OCP。 当 SRN 和 SRP 之间的差值大于120mV 时、IBAT OCP 触发。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么这对 BatOCP 有何帮助呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    电池电流由 SRN/SRP 引脚测量、而 SRN/SRP 引脚在设计时考虑了特定滤波器。 请告诉我、将这些电阻器从100Ω 更改为10Ω 是否会改善电路行为。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会发生闪烁。  我可以听到电感器循环开关的声音、所有状态灯同时快速地闪烁。 所以,它使它更糟。 这是空载、无电池、仅施加交流电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让它停止闪烁、可能是检测电阻不良。 现在、该电路板允许 Vbat (VSYS)发生变化并出现在交流输入端。 AC FET 栅极上存在28V。 FET 检查正常。 第一次看到这个。 但 BATFET 栅极为0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    当您在 ACFET 栅极测量28V 时、您是以 GND 还是以 FET 的源极引脚为基准进行测量?

    您是否检查过 VSYS 是否短接至 VBAT? 当 VSYS=VBAT、BATDRV=0V 时、这是我能想到的唯一情况。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流 FET 在 D10上具有10V 的电压。 BAT FET 在 GATE 引脚处具有0V。 但是 Q5 GATE 引脚在 Q5 GATE 引脚和 SW2之间具有26V、9V。 为什么要让这个反向电流路径出现? 我还读取 Q3栅极引脚和 SW1之间的3.9V。 几乎就像处于升压模式? 交流电应该在该模式下关闭、对吧? 我认为升压模式默认不开启。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q3 GATE 上有一个 PWM、几乎处于99% DC、我认为是用于保持升压电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我通过几个问题进一步进行调试:

    • 您可以将 BQ25756的寄存器文件发送给我吗?
    • 您能提醒我这种情况下 VBAT、VSYS 和 VAC 的电压是多少?
    • BQ25756的 ACUV 设置是多少?
    • 在电路板断电的情况下、您可以测量 VBAT 到 VSYS 的电阻吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 BQ25756的寄存器文件发送给我吗? -默认情况下,我没有软件控制它。  
    您能提醒我这种情况下 VBAT、VSYS 和 VAC 的电压是多少? VBAT = VSYS = Vac
    BQ25756的 ACUV 设置是多少? (10K/3.24k/7.2k)
    在电路板断电的情况下、您可以测量 VBAT 到 VSYS 的电阻吗? - 4.27k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    在电路板断电的情况下、您能否测量 VBAT 到 VSYS 的电阻? - 4.27k[/报价]

    4.27kΩ 很低。 如果您移除 FET、该值是多少? 更换 FET 后、值是否发生变化?

    另外、可以将 BATFET 的器件型号发送给我吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为什么器件允许电流通过直流/直流电源?   

    我是否需要放弃此设备并挑选其他设备? 它在与100欧姆电阻器的电流传感器输入搭配使用时效果更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    那么、为什么器件允许电流通过直流/直流电源?   [报价]

    我认为 BATFET 在您这里的电路中发生了故障。 BATFET 不应允许电流在 VGS 为0V 时通过它们。

    您能否用新的 FET 替换这些 FET、看看这样是否有用? 我建议使用 AONS6276 FET。 这些 FET 具有高 SOA、而且更耐用。

    您可能已经有了这个 提示、但我们有关于电源路径切换的常见问题解答。 以下是该器件系列的一般常见问题解答

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为它为什么要经过 Q1/Q2? 我告诉你它是通过 Q5->Q3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您耐心等待。 我误读了您的原始评论。

    我需要更多信息来帮助我们进行调试。

    在电路板断电的情况下、您能否测量 VBAT 到 VSYS 的电阻? - 4.27k[/报价]

    我仍然认为您的电路中的 FET 可能已损坏。 4.27kΩ 实际上很高。

    [报价 userid="570784" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430954/bq25750---ac-in-power-path-on-ac-removal/5527469 #5527469"]Bat FET 的栅极引脚电压为0V。 但是 Q5 GATE 引脚在 Q5 GATE 引脚和 SW2之间具有26V、9V。 为什么要让这个反向电流路径出现? 我还从 Q3 GATE 引脚和 SW1[/报价]上读取3.9V 电压

    您是否有 SW1和 SW2的示波器捕获? 如果您将 CE 引脚拉至高电平、该行为是否会停止?

    您能提醒我这种情况下 VBAT、VSYS 和 VAC 的电压是多少吗? VBAT = VSYS = Vac[/报价]

    您是否在这种情况下插入了电池或者 VBAT 悬空? 您能否提醒我 VAC 上的电压是多少、VAC 电压是否接近 ACUV 电压?

    此致、
    埃森·加洛韦

    [/quote]