Other Parts Discussed in Thread: LM5148
Thread 中讨论的其他器件:LM5148
工具与软件:
反相转换器中的 LM5088-2存在稳定性问题。
LM5088-2通过+ 24 VDC 生成-24 VDC/2.5 A。
这是电路图:

测得的开关波形、引脚13 (SW)至引脚6 (GND):
@ 1 A 负载:
@ 0.2A 负载
@ 0.1 A 负载、较短的导通开关周期和较长的导通开关周期:
对于低负载、输出电压不稳定:
VOUT 交流耦合@ 0.1A 负载
VOUT 交流耦合@关断负载
这种不稳定性仅发生在负载< 180 mA 时。
负载从0.25A 变为2.25A 可产生稳定的响应:
这种不稳定性似乎只在电感器 L5的值较低时发生。 电感为21-23uH 时可以、但电感为20uH 时则不行。
我们已经尝试了:
- 更好地去耦 Vin 和 Vcc、并联更多电容器。
- 添加一个82K 的斜坡电阻器 R172
- 更改补偿网络(C111、C125、R174)。
- 减慢开关速度(22R 栅极电阻器、而不是10R 栅极电阻器)。
所有这些变化对低负载时的不稳定性没有影响。
您是否知道我们如何解决此问题?
感谢您的支持。