This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:输出端的隔离电阻器

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448011/tps650864-isolation-resistors-at-the-output

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好

创建目标配置  

为 XQZU19EG-2FFQB1517I 供电的 TPS6508641RSKT。 我们在输出端使用了0欧姆隔离电阻器、以帮助我们在测试方案期间进行负载隔离。 我们根据所需的额定电流选择了0欧姆电阻器。 请告知我们这项罚款是否有任何问题

 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    感谢您的咨询。

    我认为您的测试中使用的0 Ω 隔离电阻器没有任何问题。

    Sathish