This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:使用 LM5185的两个输出电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185, LM5180, LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444452/lm5185-two-output-power-supply-using-lm5185

器件型号:LM5185
Thread 中讨论的其他器件: LM5180LM25184

工具与软件:

你(们)好

    我想使用  LM5185 IC 设计一个具有两个输出的电源。 您是否会为该应用推荐合适的变压器? 请查看这一点

IC: LM5185

输入电压(min) 10伏

输入电压(额定)为24伏

输出1: 5V 1A DC

输出2:5伏特200 mA DC

隔离:是的

工作温度:- 40 °C  至+ 85 °C  

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    这位负责的工程师本周已离职、下周将再次参加培训。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您使用 LM5185进行设计。  您是否能够判断两个5V 输出电压轨是否相互隔离?  我需要了解您的应用是否有现成的变压器。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好  

    感谢您发送编修。  对于此应用、我们希望5V 输出轨彼此隔离。

    谢谢、此致

    Aditya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    恐怕您可能需要定制设计的变压器。  找不到合适的现成变压器。 您能否联系首选的磁性元件供应商?

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好   

    感谢您的宝贵答复。 您可以建议用于  5V 输出电源轨的任何变压器在该应用中彼此之间是非隔离的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    在之前的回复中、我曾想到 Coilcraft 的 YA8779-BL、因为它有两个5V 的次级绕组、但可能无法满足隔离要求。  请参见下文

    似乎可以使用绕组5-7和6-8来产生两个单独的5V 电压轨、但由于引脚排列、这些电压轨可能无法满足隔离要求。   

    遗憾的是、Coilcraft 在几天前接受我的询问后告诉我、这种方法不安全、因为应该并联使用两个次级绕组、因此引脚7和8以及5和6之间可能存在焊接桥。  但是、他们愿意修改引脚排列、并将两个次级绕组彼此隔离。  如果这是一种方法、您可以通过 cust_service@coilcraft.com 与他们联系

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao:

    感谢好友的宝贵指导意味着很多。 但我还有一个问题、我们是否可以将此变压器(YA8779)与 LM5180 IC 配合使用、因为在此示例中、我们不会使用外部 MOSFET 进行开关、这再次感谢。

    谢谢、此致

    Aditya Mene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    LM5180的1.5A 电流限制将使您无法承受满负载。  LM25184可使用、但最大输入电压限制为42V。  

    请使用我们的设计计算器。

    此致、

    Youhao