This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940C:UA78M05/热/输出电容器的替代产品

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M, LM2940C, TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439258/lm2940c-replacement-for-ua78m05-heat-output-cap

器件型号:LM2940C
主题中讨论的其他器件:UA78M、、 TPSM33615

工具与软件:

我计划使用 LM2940代替采用 SOT-223封装的 UA78M05。

我有两个问题:

电路上的输出电容目前是0603封装、可以找到采用该封装的22 μ F 电容。 但是、不清楚如何确切地确认特定电容器的 ESR 值符合 LM2940的关键要求。 据我所知、ESR 值取决于频率、因此在数据表中很难找到。 有人可以推荐可以从 LCSC、DigiKey、Mouser 或任何其他公共分销商处获得的器件吗?

2.我们过去使用的电路是12V 输入电压、现在需要使用24V 输入电压。 电流消耗小于100mA。 我发现当电源电压为24V 时、UA78M05可正常工作、但会变得很热。 有人可以确认 LM2940将对此进行改进吗? 我猜想效率起着非常重要的作用、而 LM2940似乎更现代、因此我乐观但不确定如何预测结果。

谢谢!

赫尔穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helmut:

    对于22uF、您正在考虑使用哪种类型的电容器? LM2940的 ESR 要求超过陶瓷电容器的 ESR 要求;最直接的方法是使用带有串联电阻器的陶瓷电容器人为添加 ESR。 如果您对这种方法感兴趣、一个带有22uF X7R 或 X5R (取决于您的应用环境温度要求)陶瓷电容器的100mΩ 串联电阻器就足够了、但如果您不想增大外壳尺寸、那么找到一个22uF 0603 X7R 电容器可能会很困难。  

    热性能信息中报告的热指标旨在比较在标准化 PCB 布局条件下评估的器件之间的热性能。 如果您对 UA78M 使用旧设计、那么 LM2940的性能会比 UA78M 稍差。 如果您在设计中使用新的 UA78M 芯片、则可以预计 LM2940C 的热性能会显著提高。 话虽如此、但使用(24V - 5V)* 100mA = 1.9W (最坏情况下-我知道您说负载电流 小于100mA)、我怀疑它是否是新芯片、因为结温升会限制该器件仅在低温下使用。 因此、LM2940不会解决该问题。 大多数 LDO 在较高的环境温度下无法耗散近2W 的功率、但某些器件采用具有较大散热焊盘或焊盘的非常大的封装。 您可能必须以某种方式散发热量-您可以添加另一个串联 LDO 以在最终调节之前降低一些电压、添加一个串联电阻以这样降低一些电压(如果存在大量负载瞬态、则这不理想)、或使用降压稳压器以更高效地降低电压。 如果您不执行任何这些操作、LDO 将始终运行非常热、其预期寿命可能会降级。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复、对于延迟的回复、我很抱歉-我在度假。
    如果我对您的理解正确、就会发现 UA78M 有两个版本、但我不知道如何识别。
    确切的器件型号应为 UA78M05IDCYR、这是否有帮助?
    就温度而言、如果这是新的器件型号、则 LM2940应有所改进、否则会略有下降。

    如果我们必须重新设计电路板、您是否认为使用降压转换器可以改善发热情况?
    我知道旧学校的稳压器必须耗散掉压降乘以电流消耗而得出的功率、正如您计算出的那样、但我不确定同样的公式是否适用于开关转换器、而且我不知道如何根据效率曲线计算预期的功率耗散。 也许你能解释吗?

    无论如何、如果降压转换器需要改善加热情况、您是否可以推荐一款可在12V 至24V 电压范围内工作并输出5V 电压(固定或可调、都可以)且输出能力至少为500mA 的器件(请参阅 UA78M)? 我发现了一些具有集成电感器的器件(例如 TPSM33615)、这听起来不错、但我不确定这会不会使温度恶化。

    感谢您的支持、
    赫尔穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helmut:

    也许我在初始响应中掩盖了这一点、但您说过您要使用 LM2940C 作为直接替代产品、这是一种旧设计、对吧? 如果设备使用了一年或更长时间、则旧器件当然是这样、LM2940C 的热性能会稍差一些(旧版 UA78M 为53C/W、而 LM2940C 为59.3C/W)。  

    如果您的系统可以承受额外的开关噪声、那么降压转换器的效率肯定会更高。 我不是开关产品专家、但我可以将这篇文章分配给降压团队、以帮助进行效率计算、如果您想要这样做的话。 另一种方法是添加另一个与已存在的 LDO 串联的 LDO 或功率电阻器来分散功率耗散。 此选项显然不太复杂、但在总功率损耗不是您的应用需要的问题时就足够了。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    实际上、电路板设计相对较新、但电源电路正在重新使用旧的设计。 UA78M05相对较新(不到半年以前就已组装好电路板)、但我不知道生产日期代码。 芯片上是否有生产日期代码、或者是否真正无法识别新旧芯片?

    是的、请将我的请求转发给降压转换器团队。 当我们的电路板采用24V 电压供电时、会产生很大的压力、我需要快速解决这个温度问题。

    谢谢!
    赫尔穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helmut:

    我明白了。 顶部标记并不表示旧/新设备、而是装运标签上应包含说明该设备的信息-如果标签上的 CSO 为 RFB、则表示新设备;如果是旧设备、则表示旧设备。

    我将这一职位重新分配给 BMS 团队。 祝你好运!

    此致、

    Nick