This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619、用于 TWS 充电问题

Guru**** 2509805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447886/bq25619-bq25619-for-charging-tws-issue

器件型号:BQ25619

工具与软件:

尊敬的专家:

当 VSYS-min 是3.7V 和电压的情况 是3.5V   ,电流的  情况有20mA ,现在我们调整 VSYS-min 是3.2V,电流的情况有0mA ,问题 已解决,但我们有疑问, VSYS-min 已经改变,如果 它将采取其他问题 ,我们仍然不知道。你能解释什么是 VSYS-min 的意思, thks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供比"当前案例有20 mA "更详细的说明。 该充电电流、系统电流还是 BQ25619的输入电流? 如果没有详细说明、很难提供适当的支持。 请提供任何及所有相关信息、包括直流电压/电流 VBUS、IBUS、VSYS、ISYS、VBAT、 以及完整的寄存器转储。

    此致、

    Mike Emanuel