工具与软件:
尊敬的专家:
我设计了使用 TPS40305的降压电路是控制器。
规格:Vin = 12V、Vout = 5V、Iout max = 10A。

我关注参考、但启动时遇到了一些问题。 我测量了 Vout 并获得3.7V、而不是5V (无负载)。
控制器的监视器温度容差> 90*C 这很奇怪。
我从电路板上捕获了一些图像波形: GATE_H_Side/L_SIDE MOSFET、COM 引脚、FB 引脚 如以下所示。




请检查并提供建议。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我设计了使用 TPS40305的降压电路是控制器。
规格:Vin = 12V、Vout = 5V、Iout max = 10A。

我关注参考、但启动时遇到了一些问题。 我测量了 Vout 并获得3.7V、而不是5V (无负载)。
控制器的监视器温度容差> 90*C 这很奇怪。
我从电路板上捕获了一些图像波形: GATE_H_Side/L_SIDE MOSFET、COM 引脚、FB 引脚 如以下所示。




请检查并提供建议。
谢谢你
Nien、
参考设计来自哪里?
CSD17573是非常大的 MOSFET、可在1.2MHz 处对5V、10A 应用进行开关。
TPS40305控制器使用6.5V 栅极驱动、CSD17573 MOSFET 在6.5V 时具有大约75nC 的栅极电荷。 由于每个开关周期的栅极电荷为150nC 并且具有1.2MHz 开关频率、VIN 至 BP LDO 试图支持来自12V 源的栅极驱动器电流180mA、从而在 TPS40305控制器内实现约2W 的功率耗散。 这可能会通过过热保护导致控制器过热和关断。
此外、较大的 MOSFET 以及由此产生的开关节点缓慢上升和下降时间可能会产生显著的开关损耗、从而使元件进一步发热。
我建议尝试 CSD17507Q5Q 等 MOSFET、虽然11.6mΩ 下的 Rdson 较高、但它的栅极电荷要低得多、只有大约4nC @ 6.5V、这将提供更快的开关速度和更低的栅极驱动和导通损耗。
您还需要针对较高的 Rdson 调整 R10 ILIM 电阻值