This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池插件上的 LODRV MOSFET 熔断

Guru**** 2573635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446404/bq24610-lodrv-mosfet-blowing-on-battery-plugin

器件型号:BQ24610

工具与软件:

我正在尝试设计一款适合更大系统的电池充电器。 它使用两个串联的11.1V 锂离子电池组构成标称22.2V 电池。

请在此处查看原理图: e2e.ti.com/.../battery_2D00_charger_2D00_24v.pdf

当我连接电池时、主板在某种程度上被损坏、这意味着电源 BATT 和 GND 被短接在一起。 使用热像仪可以显示 LODRIV MOSFET 变得很热、尽管我无法确定该器件是否会损坏、或者 IC 本身是否会损坏。 通过进行一些基本的探测、MOSFET 似乎会损坏。 我遇到了这个问题、然后将 MOSFET 更换为额定值高得多(100V)的 MOSFET、但仍然存在问题。

有关该设计的其他注意事项:

  •  我们不担心限制交流适配器电流的问题
  • 我们旨在延长电池寿命、因此充电电流设置为0.5A、充电电压设置为23.5V
  • 电池具有自己的电池保护 IC、因此没有热敏电阻。
  • BATT 输出被连接至另外一块板上的一个二极管上(但是在被连接至另外一块板前、此板会被损坏、所以我认为这不是问题的根源)