This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:TPSM5D1806MRDBR-TPSM39 ET 原理图;查看

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806, TPSM843620, TPSM843A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447786/tpsm5d1806-tpsm5d1806mrdbr-et-schematics-review

器件型号:TPSM5D1806
主题中讨论的其他器件: TPSM843620TPSM843A22

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 TPSM5D1806MRDBR-FPGA 生成1V@10A 的 ET 内核电压、以及  从15V 输入生成1.8V@6A 和2.5A@6A 的 FPGA IO 电压、因此请 就查看随附的原理图 获取支持并提供反馈。

此致、

Mahesha R

Mistral solution PVT LTD.

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的评论意见。  

     

    如果您需要其他帮助、请回复或开始新帖子

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速反馈。 我想知道是否可以生成具有15V 输入电压的1V 输出、以及对于最大输入电压是否有任何限制、因为我的标称输入电压为15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM5D1806 数据表规定了绝对和建议最大电压、下图对其进行了削波。  

    使用15V 标称值、建议最大值为15V、最大绝对值为16V、不会为输入电压变化或瞬态变化提供任何裕度。

    如果标称电压为15V、我会建议使用 TPSM843620和  TPSM843A22、其建议的最大电压为18V