This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:最大输出电容

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447668/tlv62585-the-max-output-capacitor

器件型号:TLV62585

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、我的客户使用的是 TLV62585、他们对上一个 E2E 主题有相同的问题。

工作条件为:Vin=5V、Vout=3.5V、Iout=0.95A、L=1uH、Cout=200uF

考虑到浪涌电流和环路稳定性、该器件是否能够支持200uF 的输出电容器? 谢谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    我将在明天进行一些仿真。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    根据我的仿真、由于环路稳定性要求、TLV62585无法支持给定条件、尤其是 Cout 为200uF。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的答复、我可以问根据工作条件输出电容器的最大限制是多少? 谢谢。

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    我在标称条件下仿真的 Cout 最大值约为100µF、因此肯定不建议在应用中使用。

    此致、
    SEPP