This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612:为许多0.5W 白光 LED 供电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS929120-Q1, TPS92612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446915/tps92612-powering-many-0-5w-white-leds

器件型号:TPS92612
主题中讨论的其他器件:TPS929120-Q1

工具与软件:

嗨、

假设我需要为10个或更多0.5W 的 LED 供电、此处的最佳系统方法是什么? 我应该使用多个器件、每个器件只能为2个或3个 LED 供电? 还有其他想法吗?

谢谢!

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    请分享更多详细信息、以便提供更好的建议。 您的应用是什么?  您的工作条件是什么、如输入电压范围、LED 的 Vf 范围、电流要求、通道编号... 该系统中是否涉及 MCU? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是更多详细信息:

    1.这适用于基于 LED 的灯。

    2.对于 Vin 来说、我比较灵活、因为这只是在设计阶段的最开始阶段。

    3. VF 范围相同、但假设介于2.8V 和3V 之间

    4.每个 LED 将消耗大约65mA @ 3V 的电压、我希望有大约10个 LED。

    5.是的、将有一个 MCU 控制此系统、包括一个16位 PWM 信号。

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    您想拥有汽车产品还是非汽车产品? 如果是汽车版本、有一些选项可供选择。

    • 如果您有高调光比要求、并且想要实现灵活的动画效果、则可以选择 TPS929120-Q1。 它支持12个通道和 CAN 接口上的 UART。  
    • 1~4您可以考虑 TPS92621/2/3/4-Q1系列、它支持 μ 通道解决方案、您可以根据 LED 架构选择2、3或4个通道。

    如果您希望拥有非自动设备、请告诉我您的终端设备。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非自动器件。 这是用于壁灯。 所有 LED 将使用单个 PWM 信号来淡入/淡出。 怎样做

    是此处最佳的系统架构吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的分享、如果您想要非自动版本、tps92612-Q1可以满足您的要求、请记住它是线性器件、这意味着您的输入电压必须高于输出电压与压降电压之和。 您会考虑采用直流/直流解决方案吗? 谢谢!