This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:电源正常引脚的 MOSFET Rdson

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A, TPS62873, TPS62871, TPSM82821A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447269/tps62873-rdson-of-the-mosfet-for-power-good-pin

器件型号:TPS62873
主题中讨论的其他器件: TPS62871TPSM82821A、TPSM82823A

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道 MOSFET 电源正常引脚的 Rdson 值吗、包括 TPS62873、TPS62871、TPSM82821A 和 TPSM82823A 中的变化吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    他们是尝试计算上拉电阻值、驱动 LED 还是其他东西?  此应用手册介绍了 PG 引脚: https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

    我们只指定这些器件的最大 Rdson、根据 IR 计算得出。  指定测试电流下逻辑低电压的最大值可提供最大 Rdson。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris-San、

    感谢您的答复。 我们根据 PG 引脚上的漏电流和输出电压来定义上拉电阻值、这一点很好。 我尝试计算 TPS62873上拉电阻器的最大值和上拉电阻器的最小值、但无法找到漏电流等一些参数。 我应该在数据表中引用什么参数? 该参数是在下表中以橙色突出显示的泄漏电流还是 I_pull-up?

    [报价 userid="10396" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447269/tps62873-rdson-of-the-mosfet-for-power-good-pin/5550882 #5550882"]我们仅指定这些器件的最大 Rdson、根据 V=Rdson 计算得出 IR。  指定测试电流下逻辑低电平电压的最大值可得出最大 Rdson。[/QUOT]

    请您告诉我更详细的信息吗? 指定的测试电流是多少?

    此致、

    山本俊介  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、200nA 是泄漏电流。

    Rdson 根据 VOL 计算得出:

    在1 mA 处、PG FET 最多提供0.3V 电压、因此这是300欧姆的最大 Rdson。

    Chris