This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:OCD1阈值程序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907EVM, BQSTUDIO, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447713/bq76905-ocd1-threshold-program

器件型号:BQ76905
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76907EVM BQ76907

工具与软件:

尊敬的 Expert:

 在数据表中、放电中的 OCD1为-4mV ~-200mV。 默认电压为68mV、因此最大电流为68A。 在我的测试中、当电流为10A 时、会触发 OCD1并相应地禁用 FET。 您可以看到下面的电流测试波形。  实际上、  负载电流将在一段时间内达到50A。

  1. 如何将 OCD1编程为更高阈值? BQStudio GUI 中应配置哪个寄存器?
  2. 默认 OCD1值是否为68mV? 10mV 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    默认情况下、默认 OCD1阈值为8mV:

    您所引用的节是理论系统设计过程、不是器件的默认值。

    要更改阈值、请调整如上图所示的寄存器。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持!

    今天、我使用 BQ76907EVM 和 BQ76907 GUI 进行测试。 将 OCD1从2写入10后、READ ALL 寄存器失败。 错误为:操作失败、因为所有数据闪存的初始读取失败。

    但寄存器刷新功能也是正确的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在几分钟后重试、它再次对我起作用!