This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:关于 TPS25990和放大器;TPS25985设计和测量

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442009/tps25990-about-tps25990-tps25985-design-and-measurement

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985

工具与软件:

当并联使用 TPS25990*1+TPS25985*2并通过 GUI 进行测量实验时、GUI 无法显示流经每个 IC 的电流。

如果我们想知道流过 TPS25990或 TPS25985的电流、可以使用该用项 公式(35) 来评估每个芯片所承载的电流?

在该实验中、我们采用152A 的总电流并以 RILIM (TPS25990)为示例、设计为360 Ω、RILIM (TPS25985):274 Ω、RILIM (TPS25985):274 Ω。 通过测量 TPS25990&TPS25985的 VILIM、我们得到了 VILIM (tps25990):269mV、VILIM (TPS25985):240mV、VILIM (TPS25985):303.76mV、通过公式(35)计算、得到 TPS25990:41.1A、TPS25985:45.18Amp、25985:60.98Amp。

结论:通过公式(35)和负载力计算每个 IC 的负载电流是否合理?

tps25990_equation

tps25990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    您采用正确的方法来了解流过每个器件的电流。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们发现 TPS25990+TPS25985*2不是电流平衡。

    如何让它们保持电流平衡?

    谢谢。

    Maguire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来检查一下、然后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已回复了 FAE。 我在这里结束发言。

    此致

    Kunal Goel