This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:在负载连接12A 且进行 FET 烧写的情况下启动。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446171/lm5069-startup-with-load-connected-12a-with-fet-burn

器件型号:LM5069

工具与软件:

大家好

我将同时设计用于反向质子的电子保险丝和理想二极管。
无论如何、通过插头电子负载5至10A 进行测试后看起来很好、然后当我从10A 更改为12A 时、FET Q2和 Q6已烧坏。

我现在已经添加了 dv/dt 电路、并通过"包含 FET 建议的 LM5069设计计算器"进行计算。

我是不是进行测试?

由于我们的系统的最大启动电流仅为2A、但在 30秒内通过电机软启动从2到25A 的方式开启任何电机时、那么在电流达到12A 时、我们是否仍会发生 FET 烧断?
由于我们已经烧毁了大量 FET、因此我们尚未使用 acuakl 系统进行测试。