This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:原理图验证和 NFET 选择

Guru**** 2521910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444904/lm5177-schematic-validation-and-nfet-selection

器件型号:LM5177

工具与软件:

您好!

我们将在 HMI 项目中使用 LM5177。

VIN -> 3V-36V

VOUT -> 5V、高达9.4A

电路原理图

您能否验证原理图?

输入和输出电容是否适合相关运行? (对于输出侧 ECAP 不得放置、5V 时22u-10V 直流降额为15u)

您是否还能验证 NFETS (Q4、5、6、7) NTMFS4D0N08XT1G 是否适合我们的设计?

NFET 规格为

N 沟道80V 119A (Tc) 107W (Tc)

RDS 最大值-> 3.5m Ω@ 27A、10V

VGS (th)最大值-> 3.6V @ 133µA

栅极电荷最大值-> 33nC @ 10V

NFET 的 Vgs 阈值和栅极电荷特性是否在升压操作期间引起问题?

此外、LM5177使用什么电压驱动 NFET 的栅极?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否  将填写完毕的 LM5177快速入门计算器附加到该主题中? 这是我们进行原理图审阅时最高效的工作流程。

    上面显示的 MOSFET 不适合于 LM5177 -您需要使用一个逻辑电平 MSOFET、其中米勒平坦区位于~ 2.5 - 3V 的区域。\

     MOSFET 驱动电压为 Vcc、约为5V -请参阅数据表以了解确切值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我将尽快为 LM5177提供快速入门计算器。

    在我们的组件库中、我们还有  NVMFS6H836NLT1G

     NVMFS6H836NLT1G NFET 是否适合相关操作?

    我找到了逻辑电平 MOSFET BSC065N06LS5ATMA1。 如果 NVMFS6H836NLT1G 不适用、是否可以使用 BSC065N06LS5ATMA1?

    此致、

    Egemen Aksoy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    BSC065N06LS5ATMA1可正常工作  

    NVMFS6H836NLT1G 具有极高的米勒平坦区、无法正常工作。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    感谢您的支持。

    我找到另一个逻辑电平 FET、即 NTMFS5C670NL

    https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ntmfs5c670nl-d.pdf

    应用可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我们将检查该问题、并在第二天内回复。

    此致  
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    该 MOSFET 仅在电压高于4.5V 时才会进入完全导通。

    我不建议使用此 MOSFET、因为如果它没有完全导通、可能会出现高损耗。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    谢谢!

    上次我打算再要求两个 FET。

    您能否查看 NTMFS6H818NL 和 NTMFS5C628NL ?

    此致、

    Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    但应该 可以正常工作  

    此致、

     Stefan