This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压为2.089V 而非1V8 (输入3V3)

Guru**** 2516520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447471/output-voltage-is-2-089v-not-1v8-input-3v3

器件型号:TPS62087

工具与软件:

尊敬的支持团队:


我使用代码 TPS62087RLTR 生成1V8的输出电压。
输入电压为3V3。 我在无负载的电路上测得电压为2.089V。 相比 MCU 的最大值、它过高。 在这种情况下、请帮助我们。
下面是我设计的电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bui、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    此影响与节能模式运行(0A 负载)相关、并且在 数据表 (公式1下的第8页)的第8.3.1节中进行了说明。 可通过增加输出电容或电感值来将此影响降至最低。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、

    为了使 IC 不在省电模式下运行、输出端的最小电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bui:

    过渡点在300mA 周围。 在下方的器件在 PSM 下运行、在上方的器件在 PWM 下运行。

    此致、

    Andreas。