This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200の10.2VLEDに必要な最低入力電圧 μ A

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447861/tps92200-tps92200-10-2vled

器件型号:TPS92200

工具与软件:

LED照明用としてドラバTPS92200の採用を検討しております。μ A

入力電圧は12VでLEDの順方向電圧10.2Vとなります。電流は350mA流します。PWMの調光制御は行いません。100%のまま固定で使用します。

この場合、入力電圧とLEDの出力電圧の差が12V Ω-10.2V = 1.8Vとなるのですが、入力と出力間の電圧が1.8Vと小さいのですがLEDを点灯させることはできるのでしょうか。Ω

定格順方向電圧10.2V ć、350mAのLEDを駆動させるために必要な、最低入力電圧を教えてください。ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazunori-san:  

    感谢您联系我们!  

    您的应用条件完全没问题。 要支持10.2V 负载、您可以施加低至11.1V 的 VIN。  

    您能分享您的终端设备应用吗?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。