主题中讨论的其他器件: UCC25660
工具与软件:
您好!
我想借助 LLC 谐振转换器(适用于高达100W 的应用)设计可变电源。 我需要能够根据我从 NFC 读取的当前值更改输出功率。 IC UCC256301是否适用于此应用? 我想使用 MSP4302进行控制。 您是否可以推荐用于 NFC 读取的集成电路?
此致、
Çiğdem μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想借助 LLC 谐振转换器(适用于高达100W 的应用)设计可变电源。 我需要能够根据我从 NFC 读取的当前值更改输出功率。 IC UCC256301是否适用于此应用? 我想使用 MSP4302进行控制。 您是否可以推荐用于 NFC 读取的集成电路?
此致、
Çiğdem μ A
您好、 Çiğdem
我不知道 NFC 读取电路。 如果您对 MSP4302有任何具体问题、请使用 MSP4302标题和标签重新发布您的疑问。
如果您有任何与 UCC256301相关的特定问题、请提问。
输出功率由负载消耗、而不是由转换器直接提供。 典型的 UCC256301转换器可提供恒定输出电压。 它可以根据负载消耗0W 至额定功率(本例中最高100W)。
您希望更改什么、是输出电压还是输出电流限制?
请 参阅新一代 LLC 控制器 UCC25660参考设计 PMP41106参考设计| TI.com 原理图、了解可 在设计中控制/更改哪些参数。
此致
Hemanth
你(们)好
请参阅 PMP41106参考设计| 德州仪器 TI.com。 您可以考虑调制 U7A 误差放大器的基准。 如果您不需要输出 CC 限制特性、您可以忽略 U7B 电路。
TL103WAIDR 在引脚上有内部基准 3.您可以选择没有内部基准的运算放大器(或者)使用 U7B (具有引脚5、6、7的运算放大器)来调制输出电压基准。
此致
Hemanth