This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448057/ucc256301-ucc256301

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC25660

工具与软件:

您好!

我想借助 LLC 谐振转换器(适用于高达100W 的应用)设计可变电源。 我需要能够根据我从 NFC 读取的当前值更改输出功率。 IC UCC256301是否适用于此应用? 我想使用 MSP4302进行控制。 您是否可以推荐用于 NFC 读取的集成电路?

此致、
Çiğdem μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Çiğdem

    我不知道 NFC 读取电路。  如果您对 MSP4302有任何具体问题、请使用 MSP4302标题和标签重新发布您的疑问。

    如果您有任何与 UCC256301相关的特定问题、请提问。

    输出功率由负载消耗、而不是由转换器直接提供。 典型的 UCC256301转换器可提供恒定输出电压。 它可以根据负载消耗0W 至额定功率(本例中最高100W)。  

    您希望更改什么、是输出电压还是输出电流限制?

    请 参阅新一代 LLC 控制器 UCC25660参考设计 PMP41106参考设计| TI.com 原理图、了解可  在设计中控制/更改哪些参数。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth,

    我想更改输出电压。

    此致、
    Çiğdem μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 PMP41106参考设计| 德州仪器 TI.com。 您可以考虑调制 U7A 误差放大器的基准。 如果您不需要输出 CC 限制特性、您可以忽略 U7B 电路。

    TL103WAIDR 在引脚上有内部基准  3.您可以选择没有内部基准的运算放大器(或者)使用 U7B (具有引脚5、6、7的运算放大器)来调制输出电压基准。

    此致

    Hemanth