This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:隔离式升压转换器 IC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446973/lm51231-q1-isolated-boost-convertor-ic

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155、LM5156

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 LM51231QRGRRQ1 IC 将 PoE 应用的电压输入(8-36V)转换为48V 输出(30W)。

但为了符合 IEEE 802.3规范、我们需要在向 PSE 模块供电之前使用隔离式升压转换器。

您能否为该应用推荐合适的 TI 器件/解决方案?

谢谢!

Ananthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果需要隔离、我建议采用异步反激式拓扑方法。 这对于30W 应用也应该足够了。

    我推荐的器件是 LM5155或 LM5156。 两者都适用于此应用。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的及时回复。

    我尝试了在 TI 网络工作台设计器上模拟 LM5155和 LM5156 (隔离式)、以满足我的要求。

    但显示错误、如"  设计更新失败。 由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定 "

    仅当我将输入电压增加到15V (从较早的8V)或将输出电流更改为48V 0.1A (从较早的0.65A)时、仿真才有效。

    您能否告诉我、我是否可以更改任何其他参数以使该稳压器满足我的要求?

    此致、

    Ananthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu:

    感谢您的反馈。
    看起来 webench 很难 自动为这些设计规格生成合适的补偿。
    不过、从系统的角度来看、该设计肯定是可行的。

    我建议使用我们的快速入门计算工具、而不是 webench、该工具使用更多输入、因此为定制原理图提供了更多可能性。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    我还使用 LM5155检查了参考设计。
    以下两个示例与规格不完全匹配、但仍可用于参考:
    https://www.ti.com/tool/PMP22764

    https://www.ti.com/tool/PMP22800

    如果需要进一步的设计帮助、请告诉我。

    此致、
    Niklas