This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-DEVICE-FW:禁用时的学习周期数据

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447422/bq40z50-device-fw-learning-cycle-data-when-it-is-disabled

器件型号:BQ40Z50-DEVICE-FW

工具与软件:

您好论坛。

我有一个相当特殊的问题、以一个特定用例为例、在该用例中、需要将电池电压限制在正常工作电压限值之外。

假设出于保护原因、我希望将电池工作电压限制在正常工作范围(3.0V - 4.2V)的范围内、使其可以达到3.0V - 3.8V。 在这种更低的电压工作范围内:

  • 我想将新的最大电压3.8V 显示为100% SoC、而不是4.2V
  • 我不希望阻抗跟踪/学习算法在此阶段使用任何数据来改进其学习寄存器。

因此、我的问题是:能否实现上述目标、在退出此模式之前、BMS 的学习算法会忽略降低的工作范围? 返回正常模式时是否会保留学习算法/IT 数据?

暂时忽略这两个阶段之间的转换、例如、如果电池电压高于新的运行限制、很可能会在进入此模式时通过刻录脚本解决此问题。

希望以上内容有意义、如果需要详细说明、请联系我。

提前感谢

此致、
胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我不熟悉任何人做这样的事情、因此如果您做过测试、会很有趣。

    通过对有效充电终止进行正确配置、您应该能够在任何电压下配置100% SOC。

    您需要关注与电压相关的条件。

    然后、我认为您应该能够发送"GAUGE_EN"命令、如果在启用了阻抗跟踪后、发送命令应将其禁用。 但是、我不确定这样做是否仍会导致监测计针对您新的有效充电终止条件报告100%的电量。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian。

    感谢您的答复、我将尝试一下并查看结果、尽管由于即将到来的假期、测试开始之前可能需要一段时间。
    感谢你的支持,不管:)

    此致、
    胜利