工具与软件:
您好论坛。
我有一个相当特殊的问题、以一个特定用例为例、在该用例中、需要将电池电压限制在正常工作电压限值之外。
假设出于保护原因、我希望将电池工作电压限制在正常工作范围(3.0V - 4.2V)的范围内、使其可以达到3.0V - 3.8V。 在这种更低的电压工作范围内:
- 我想将新的最大电压3.8V 显示为100% SoC、而不是4.2V
- 我不希望阻抗跟踪/学习算法在此阶段使用任何数据来改进其学习寄存器。
因此、我的问题是:能否实现上述目标、在退出此模式之前、BMS 的学习算法会忽略降低的工作范围? 返回正常模式时是否会保留学习算法/IT 数据?
暂时忽略这两个阶段之间的转换、例如、如果电池电压高于新的运行限制、很可能会在进入此模式时通过刻录脚本解决此问题。
希望以上内容有意义、如果需要详细说明、请联系我。
提前感谢
此致、
胜利