This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:如果我在12伏输出下从空载进入7A 负载、直流/直流转换器中的负载瞬态问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446111/lm5118-load-transient-issue-in-dc-dc-converter-if-i-enter-7a-load-from-no-load-at-12-volts-output

器件型号:LM5118

工具与软件:

您好、先生、

我正在使用 LM5118测试应用。

我使用5毫欧的电流感应。 输入为24V、输出为12V。

现在满负载电流为10A。 但在6A 之前、它可以正常工作、但我一进入7A 负载、即无负载。 它采用某种保护、即输出变为零并在160毫秒后满载恢复。

Cramp 为470pF、Css = 100nF。 L OUT 为5.6A。 输出电容器为220uF。

如果这一问题得到解决、将会有很大的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。 您能否分享该信号的原理图和示波器屏幕截图?

    我首先想到的是 器件的电流限制功能(数据表的第7.3.5节)。 请参见下图。

    此外、确保满足以下公式(数据表的第7.3.4节)的要求。

    我们期待收到原理图、进一步帮助您解决问题。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 抱歉、我无法分享原理图、但我可以根据应用电路参考提供具体值
    • CRAMP 比建议的220pF 高470pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我看不到您在上一封邮件中附加的内容。 我认为 您共享的链接指向您的驱动器上的本地文件。

    您能否以某种方式分享应用中涉及的所有参数?

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提供德州仪器(TI) LM5118计算表的详细输入信息

    Vout = 12

    VIN 最小值= 16

    最大输入电压= 30

    最大平均负载电流= 10A

    最大负载为40%时的纹波电流

    效率= 80%

    VCCx 电压= 0

    Fsw = 300kHz

    选择的电感器= 5.6uH

    电感器容差为10%

    电流限制裕度20%

    所选降压模式的 k 因子= 1.16

    降压/升压模式 K 系数= 3.

    所选电流检测电阻= 10毫欧

    选择的斜坡= 470pF

    目标输出纹波= 50mV

    所选输出电容器值= 220uF

    输出电容器 ESR = 14 m Ω

    所选输入电容器= 2X 220uF、1X 120uF 处于 Parellel 560uF 下  

    Rfb2 = 8.66K 欧姆

    高侧 MOSFET Qg = 89nC

    所选的自举值0.1uF

    误差放大器补偿

    所选 Cpole= 220pF

    所选 Czero = 3.3nF

    选定的 Rcomp = 18.7K Ω

    软启动电容器22nF

    选择的 Ruv1 = 24K

    所需的 UV 阈值20V

    UVLO 引脚上无电容器。

    且 CS 引脚和电流感应电阻器之间没有电阻器或电容器。

    我在电流检测电阻器上添加了一些100pF 电容器、但没有改善

     请查看所有相关详细信息、了解当我从空载输入7A 负载后、为什么它会立即进入某种保护状态。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否至少提供所看到问题的示波器屏幕截图? 很抱歉、但是只有快速入门计算器中提供的参数、没有原理图、我很难完全了解问题所在、即使它听起来与电流限制/断续相关。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我发现了问题。 实际上、问题不在于控制器、而在于连接到控制器使能引脚的 UC 引脚。 在高电流瞬态期间、uC 会错误地将引脚拉低。

    我感谢你为解决这一问题所付出的宝贵时间。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您发现了导致此问题的原因。

    此致、

    Federico