Thread 中讨论的其他器件: UCC27517A
工具与软件:
Im 是一位熟悉一些电子产品的软件开发人员... 我想使用 LP5012驱动12V RGB LED 灯条
LED 输出当然是为 OUT1和 OUT2降级、以在图像中设置 RGB
这是我的设计、它的工作原理... 但是有些东西让我很不舒服...

我必须将 LED0_BANILEY 寄存器设置为像$C0一样
为了看到当我将 OUT0_color 寄存器从80美元设置到$FF 时亮度的差异
如果我的 LED0_Brightness 是$fF、我认为从80美元到$ff 没有区别
至少我的眼睛看不到、它的一切看起来都是全亮度的
根据数据表:
保持 LED0_Brightness 寄存器中的 FFh (默认值)会产生100%调光占空比。 通过此设置、用户可以按通道配置颜色混合寄存器、从而在单色 LED 应用中实现目标调光效果。
M 对栅极电阻器 R65的值感到困惑、如果我将其更改为2.2k、它会改变亮度
并允许在 LED0_Brightness 寄存器中设置$FF
并且当 OUT0_color 设置为80美元时具有明显的水平
一些帮助:)
谢谢
Mitch