This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866T:LP586x GUI 在哪里?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447849/lp5866t-where-is-the-lp586x-gui

器件型号:LP5866T
Thread 中讨论的其他器件:LP5860

工具与软件:

您好!

我们要测试 EVM、它指向 LP586x GUI。

联合国基金会。 在任何位置都找不到此 GUI、因此无法继续

你可以帮帮我吗?

THX

Vicennzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicennzo:

    请通过以下链接查找 GUI:

    https://www.ti.com/product/LP5860?keyMatch=LP5860&tisearch=universal_search&usecase=GPN#software-development

    BTW、您能分享一些关于客户和 EE 的信息吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常多。 我们是否有任何 MCU 的 SW/FW 示例?

    对 LP5860进行编程时我们将面临挑战、因此我们将尝试 GUI 并可能监听总线。

    因此、具有一个示例(即使 很小/很小)有助于节省时间。

    再次来了

    Lg.

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您能否给我发送一封电子邮件、与我分享一些有关客户、项目、电子工程等的信息? 然后、我会通过电子邮件将 LP5860的示例代码分享给您。

    这是我的电子邮件地址(jared-zhou@ti.com)

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    很抱歉、我刚才没有看到注释。 我今天将向您分享示例代码。

    BR、Jared